G4Q-212Sのコイル電圧を確認する方法をご説明します。
ラチェットリレーG4Q-212Sのコイル電圧はどこに記載されていますか。
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
一緒に閲覧されているFAQ
リレーのコイル電圧の()の意味を教えてください。 10.16K表示数 接点を保持できる機能を持ったリレーはありますか? 50.11K表示数 ラッチングリレーでセットコイル、リセットコイルに同時に電圧を印加するとどうなりますか? 7.11K表示数 リレーは、駆動する電圧(コイル電圧)とは異なる電圧の回路を開閉することはできますか? 20.08K表示数 ラチェットリレー MR2Pの代替品を教えてください。 4.05K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット