ノードからT分岐タップ DCN1-1C、DCN1-3Cまでの距離に応じた使い方について説明します。
DeviceNetの終端抵抗のT分岐タップと端子台型終端抵抗との使用方法の違いを教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
DeviceNetに使用する終端抵抗の形式を教えてください。 10.38K表示数 終端抵抗の必要なネットワークと、その取付方法について教えてください。 8.49K表示数 D6FZをRS-485で接続する場合、終端抵抗は必要ですか? 2.35K表示数 DeviceNetのネットワークには必ず終端抵抗は必要ですか? 2.79K表示数 CompoNetのネットワークに終端抵抗は必要ですか? 2.62K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット