動作確認の手順(零相変流器の接続、電源投入、作動電流値の整定、試験ボタの操作、漏電表示LED(赤)の点灯確認)を説明します。
漏電火災警報器 AGDの試験ボタンを使用して動作確認する方法を教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
漏電火災警報器AGD-NY2 の代替品と、主な相違点を教えてください。 1.07K表示数 AGDに使用するZCTを教えてください。 3.5K表示数 AGDシリーズの置き換え用の取付アダプタを教えてください。 4.25K表示数 AGDの作動電流範囲を教えてください。 9.58K表示数 CJ1W-DRM21が固定割付と自由割付のどちらで動作しているか確認する方法はありますか。 472表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット