タイマ2台とリレーを用いて繰り返し動作をする回路例とタイムチャートを紹介します。
オンディレー動作のタイマを2台使って繰返し動作をさせたい。回路を教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
オンディレー動作のタイマを使用して、インターバル動作をさせたい。どのようにすればいいですか? 6.75K表示数 オンディレー動作でワンショット出力できるタイマはありますか? 10.49K表示数 タイマのオンディレー動作とはどのような動作ですか? 33.31K表示数 オンディレー動作が可能なアナログタイマを教えてください。 2.77K表示数 タイマとリレーを使った遅延動作限時復帰回路を教えてください。 8.56K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット