モータ・リレー K2CMシリーズ、SEシリーズの過負荷要素の動作値について、JEM1357で定められた条件との関連を説明します。
モータ・リレーの過負荷要素の動作値は なぜ「電流整定値の115%」なのですか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
モータ・リレーの反限時動作とはどのような動作ですか? 9.2K表示数 過電流継電器 K2CAの限時要素の電流整定について教えてください。 10.24K表示数 モータ・リレーの瞬時動作とはとはどのような動作ですか? 3.78K表示数 K2CA-Dの限時要素の動作時間を確認したい。 10.42K表示数 K2CMのテストボタンの使い方を教えてください。 1.53K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット