ボルティジ・センサ LG2、SDVシリーズの精度(整定誤差、温度の影響、制御電源の影響等)について説明します。
LG2、SDVの精度を教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
LG2を不足電圧検出に使用できますか? 4.12K表示数 SDVのオプション品の形式を教えてください。 1.92K表示数 タイマの精度を教えてください。 9K表示数 デジタルパネルメータの測定精度の読み方を教えてください。 50K表示数 温度調節器(デジタル調整計)の測定精度の読み方を教えてください。 10.77K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット