アンプ中継タイプ 直流3線式タイプのE2EC-CR5C1、E2EC-C2R5C1の紹介です。
DC5Vで使用できる近接センサはありますか?
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
水中で使用できる近接センサはありますか? 4.57K表示数 近接センサは屋外で使用できますか? 2.22K表示数 磁界(磁石)の近くで使用できる近接センサは、ありますか? 5.55K表示数 耐熱仕様の近接センサはありますか? 11.31K表示数 近接センサは、直列接続、並列接続可能ですか? 27.7K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット