過電圧継電器(OVR) K2OV-AVNの紹介です。
過電圧継電器ありますか?
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
OVGR(地絡過電圧継電器)、ZPD(零相電圧検出装置)を選定したい。形式を教えてください。 6.43K表示数 低圧用のRPR(逆電力継電器)の取り扱いはありますか? 6.94K表示数 ■過電圧カテゴリ(規格一般用語集) 24.68K表示数 不足電圧継電器(UVR)はありますか? 3.54K表示数 過電流継電器(OCR)はありますか? 2.08K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット