B2モード(フリッカオフスタート動作) または、Bモード(フリッカオンスタート動作)をお使いください。
動作モード、時間レンジともに、本体正面の切換スイッチで設定します。
設定方法については
こちらのFAQを、接続については
こちらのFAQをご覧ください。
機種により、信号スタートと電源スタートの2種類があります。
電源スタートは、タイマに電源電圧が印加されると動作を開始します。
信号スタートは、タイマに電源電圧が印加された状態のとき、スタート信号の立ち上がりで動作を開始します。
(フリッカオンスタートは信号スタートのみです。)
なお、ON時間、OFF時間を個別に設定したい場合は、ツインタイマをお使いください。
(ツインタイマの詳細は
こちらのFAQをご覧ください。)
(表1) B2モード フリッカオンスタート
・タイムチャートの「出力」は接点出力タイプの場合、限時接点(a接点)の動作を表します。
・「←計時・・」は計時が途中で中止したことを表します。
|
形式
|
動作
|
形H3CR-A | 信号スタート | 〔基本動作〕 タイマの電源が印加されている時にスタート信号がONになると設定した時間ごとにON-OFF-ON-OFF・・・と繰り返します。 〔リセット〕 ・電源リセット 計時中に電源がOFFすると計時を中止します。 出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。 ・信号リセット 計時中にリセット信号がONすると計時を中止します。 出力中にリセット信号がONすると出力はOFFします。 ・例 信号リセットの動作  ・計時中のスタート入力は無効です。 ・スタート信号、リセット信号は、信号の立ち上がりで動作します。 ・スタート信号とリセット信号が同時にONになった場合は、リセットが優先されます。 |
| 形H3CR-AS |
| 形H3CR-A-301 |
| 形H3CR-AP | 〔基本動作〕 タイマの電源が印加されている時にスタート信号がONになると設定した時間ごとにON-OFF-ON-OFF・・・と繰り返します。 〔リセット〕 ・電源リセット 計時中に電源がOFFすると計時を中止します。 出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。 ・信号リセットはできません。  ・計時中のスタート入力は無効です。 ・スタート信号は、信号の立ち上がりで動作します。 |
(表2) Bモード フリッカオフスター
・タイムチャートの「出力」は接点出力タイプの場合、限時接点(a接点)の動作を表します。
・「←計時・・」は計時が途中で中止したことを表します。
|
形式
|
動作
|
| 形H3CR-A | 信号スタート | 〔基本動作〕 タイマの電源が印加されている時にスタート信号がONになると設定した時間ごとにOFF-ON-OFF-ON・・・と繰り返します。 〔リセット〕 ・電源リセット 計時中に電源がOFFすると計時を中止します。 出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。 ・信号リセット 計時中にリセット信号がONすると計時を中止します。 出力中にリセット信号がONすると出力はOFFします。 ・例 信号リセットの動作  ・計時中のスタート入力は無効です。 ・スタート信号、リセット信号は、信号の立ち上がりで動作します。 ・スタート信号とリセット信号が同時にONになった場合は、リセットが優先されます。 |
| 形H3CR-AS |
| 形H3CR-A-301 |
|
形式
|
動作
|
| 形H3CR-AP | 信号スタート | 〔基本動作〕 タイマの電源が印加されている時にスタート信号がONになると設定した時間ごとにOFF-ON-OFF-ON・・・と繰り返します。 〔リセット〕 ・電源リセット 計時中に電源がOFFすると計時を中止します。 出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。 ・信号リセットはできません。  ・計時中のスタート入力は無効です。 ・スタート信号は、信号の立ち上がりで動作します。 |
| 形H3CR-A8 | 電源 スタート | 〔基本動作〕 タイマの電源が印加されると、設定した時間ごとにOFF-ON-OFF-ON・・・と繰り返します。 〔リセット〕 ・電源リセット 計時中に電源がOFFすると計時を中止します。 出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。 ・信号リセットはできません。  |
| 形H3CR-A8E |
| 形H3CR-A8S |
| 形H3CR-A8-301 |
・形H3CR-Gシリーズ、形H3CR-Hシリーズでは、フリッカ動作はできません