ソリッドステート・リレー(SSR)を搭載して使用することは可能です。
ただし、あらかじめソリッドステート・リレー(SSR)を搭載した形式はご用意しておりません。
I/Oリレーターミナル 形G7TCには、I/Oリレー(a接点)が標準で搭載されています。
ソリッドステート・リレー(SSR)を搭載したい場合は、以下のいずれかの方法をご検討ください。
①すでに形G7TCをお持ちで、搭載リレーをソリッドステート・リレー(SSR)に交換したい場合
ソリッドステート・リレー(SSR)を単体でご購入ください。形G7TCに搭載されているI/Oリレーを外して装着してください。
②新規にご検討いただいている場合
I/Oターミナルソケット(形P7TF)と I/Oソリッドステート・リレー(SSR) をそれぞれご購入いただき、組み合わせてお使いください。形式は下表を参照ください。
〔注意〕
・定格電圧について
I/Oターミナルソケット、I/Oリレー、SSR、それぞれに電圧仕様があり、電圧の指定が必要です。
動作表示回路およびコイルサージ吸収素子の仕様の違いにより、異なる電圧では組み合わせできません。
必ず同じ定格電圧の組み合わせでお使いください。
組み合わせできない例 X 形P7TF-OS16 DC12と形G3TA-OA202SZ(-US) DC24 *1 の組み合わせ
・搭載するリレーの電圧仕様について
異なる定格電圧のリレーを混載することはできません。
組み合わせできない例 X 形G3TA-IDZR02S(-US) DC5-24と形G3TA-IAZR02S(-US) AC100-240 *1 の混在
・SSRはAC負荷を開閉する場合とDC負荷を開閉する場合では、形式が異なりますのでご注意ください。
*1 形G3TA-I□(形式末尾に「US」がつかない形式)は2023年3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。■形G7TCおよびI/Oターミナルソケットに搭載可能な
ソリッドステート・リレー(SSR)単体の形式
| 対象形式 | 入力/出力 | 入力電圧 | 形式 |
| (表1) | 入力用 | DC | 形G7TC-ID□□ |
| AC | 形G7TC-IA□□ |
| (表2) | 出力用 | DC | 形G7TC-OC□□ |
既に形G7TCまたは形P7TFをお持ちになっている場合は、定格電圧(コイル側・一次側の電圧)をご確認くださ。
また、接続する負荷をご確認の上、ソリッドステート・リレー(SSR)の適用負荷の範囲でお使いください。
(表1) 入力用
| 定格電圧 |
a接点のリレーを搭載した セット形式
|
I/Oターミナルソケット/ I/Oソリッドステート・リレー(SSR)
|
| DC12V | 形G7TC-ID16 DC12 | I/Oターミナル ソケット | 形P7TF-IS16 DC12 |
I/Oソリッド ステート・リレー
(SSR) | AC開閉用
ご用意しておりません
DC開閉用
・表示灯あり
形G3TA-IDZR02S DC5-24 *2
・表示灯なし
形G3TA-IDZR02SM *2 |
| DC24V | 形G7TC-ID16 DC24 | I/Oターミナル ソケット | 形P7TF-IS16 24V DC |
I/Oソリッド ステート・リレー
(SSR) | AC開閉用
ご用意しておりません
DC開閉用
・表示灯あり
形G3TA-IDZR02S DC5-24 *2
・表示灯なし
形G3TA-IDZR02SM *2 |
| DC100/110V | 形G7TC-ID16 DC100/110 | I/Oターミナル ソケット | 形P7TF-IS16 DC100/110 |
I/Oソリッド ステート・リレー
(SSR) | ご用意しておりません。 |
| 定格電圧 |
a接点のリレーを搭載した セット形式
|
I/Oターミナルソケット/ I/Oソリッドステート・リレー(SSR)
|
AC100/(110)V *3 | 形G7TC-IA16 AC100/(110) *3 | I/Oターミナル ソケット | 形P7TF-IS16 100/110V AC |
I/Oソリッド ステート・リレー
(SSR) | AC開閉用
ご用意しておりません DC開閉用
形G3TA-IAZR02S AC100-240 *2 |
AC110/(120)V *4 | 形G7TC-IA16 AC110/(120) *4 | I/Oターミナル ソケット | 形P7TF-IS16 AC110/120 |
I/Oソリッド ステート・リレー
(SSR) | AC開閉用
ご用意しておりません DC開閉用
形G3TA-IAZR02S AC100-240 *2 |
AC200/(220)V *5 | 形G7TC-IA16 AC200/(220) *5 | I/Oターミナル ソケット | 形P7TF-IS16 200/220V AC |
I/Oソリッド ステート・リレー
(SSR) | AC開閉用
ご用意しておりません DC開閉用
形G3TA-IAZR02S AC100-240 *2 |
AC220/(240)V *6 | 形G7TC-IA16 AC220/240 *6 | I/Oターミナル ソケット | 形P7TF-IS16 AC220/240 |
I/Oソリッド ステート・リレー
(SSR) | AC開閉用
ご用意しておりません DC開閉用
形G3TA-IAZR02S AC100-240 *2 |
*2 適用負荷:DC4~32V、0.1~25mA
*3~*6 3定格です。( )なしは50/60Hz共用、( )付は60Hzに限定していることを表します。
こちらのFAQ をご参照ください。
( )の電圧の50Hzでご使用される場合、入力リレーのON時間や隣接する入力リレーのON時間により、
他の使用条件(3定格仕様)に対して、製品の耐用年数が短くなる場合がございますので、使用を避けてください。
使用できる電圧、周波数は以下をご参照ください。
*3 AC100 50Hz、AC100 60Hz、AC110V 60Hzで使用できます。
*4 AC110 50Hz、AC110 60Hz、AC120V 60Hzで使用できます。
*5 AC200 50Hz、AC200 60Hz、AC220V 60Hzで使用できます。
*6 AC220 50Hz、AC220 60Hz、AC240V 60Hzで使用できます。
(表2) 出力用
定格 電圧 |
セット形式
(リレーを搭載しています)
|
I/Oターミナルソケット
|
I/Oソリッドステート・リレー
(SSR)
|
| DC12V | 形G7TC-OC16 DC12 | 形P7TF-OS16 12V DC | AC開閉用
形G3TA-OA202SZ(-US) DC12 *1 *7
形G3TA-OA202SL(-US) DC12 *1 *7
DC開閉用
形G3TA-ODX02S(-US) DC12 *1 *8
形G3TA-OD201S(-US) DC12 *1 *9 |
| 形G7TC-OC16-1 DC12 | 形P7TF-OS16-1 12VDC |
| 形G7TC-OC08 DC12 | 形P7TF-OS08 DC12 |
*1 形G3TA-I□(形式末尾に「US」がつかない形式)は2023年3月に生産を終了します。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。*7 適用負荷:AC75~264V、0.05~2A(60℃にて)
*8 適用負荷:DC4~60V、0.01~2A(60℃にて) *9 適用負荷:DC48~200V、0.01~1A(40℃にて)
*7~*9 周囲温度により異なります。 形G3TAのカタログにて「負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。最小電流値は周囲温度10℃以上の値です。