CVM1-DRM21(-V1) / C200HW-DRM21(-V1)のDRM(DeviceNet)ユニットの異常表示と対処方法を以下に示します。*1
*1.CVM1-DRM21(-V1) / C200HW-DRM21(-V1)は生産終了しています。代替については
生産終了品/推奨代替品をご参照ください。
■MS(Module Status) LED表示による切り分け
|
MS LED表示状態
| 状態 |
意味
|
| 緑点灯 | 正常状態 | ユニット正常状態 |
| 緑点滅 | 未設定状態 | スイッチ設定読み込み中 |
| 赤点灯 | 致命的な故障 | ユニットのハードウェア異常 |
| 赤点滅 | 軽微な故障 | スイッチ設定ミスなど |
| 消灯 | 電源供給なし | ユニットのハードウェア異常 ユニットの電源供給なし リセット中 初期処理開始待ち |
■NS(Network Status) LED表示による切り分け
|
NS LED表示状態
| 状態 |
意味
|
| 緑点灯 | オンライン/通信接続完 | ネットワーク正常状態(通信確立) |
| 緑点滅 | オンライン/通信未接続 | ネットワークは正常だが、通信未確立 |
| 赤点灯 | 致命的な通信異常 | 通信異常(ネットワーク上で通信不可能な状態を示す異常をユニットが検知) ・ノードアドレス重複 ・Busoff(異常多発による通信停止)検知 |
| 赤点滅 | 軽微な通信異常 | 一部のスレーブが通信異常 |
| 消灯 | オフライン/電源OFF 状態 | マスタ以外のノードなしなど |
■7セグメントLED表示とMS/NS LED表示による詳細な切り分け
<7セグメントLEDの表示>
|
状態
| 7セグメントLED (10進数2桁00~63) |
左右のドットLED
|
| 正常時 | マスタユニットのノードアドレスを表示 | 点灯:スキャンリスト無効モード |
| 異常時 | 異常コードと異常発生ノードアドレスを交互に表示 (複数異常時は上記を巡回表示) | 消灯:スキャンリスト有効モード |
<7セグメントLED表示とMS/NS LED表示による異常対応表>
①マスタ/スレーブ機能に関する異常(<有効> ・・・ スキャンリスト有効モードで発生 <無効> ・・・ スキャンリスト無効モードで発生)
|
LED表示状態
| 7セグメント LED表示 | 異常内容 |
処置
|
| MS | NS |
|
-
| - | A0 | リモートI/O通信異常により、リモートI/O通信停止中 | 以下の処置を参照 ・リモートI/O通信異常(d9項) ・ネットワーク電源異常(E0項) ・送信タイムアウト(E2項)
異常要因を取り除き、ソフトスイッチの「リモートI/O通信開始スイッチ」(nCHビット02)によりリモートI/O通信を再開する。 |
| - | 赤点滅 | d0 <無効>
| スレーブのI/Oエリアが重複。 後から加入したスレーブが異常となる | スレーブのノードアドレスを再設定する。 |
| - | 赤点滅 | d1 <無効>
| スレーブのI/Oエリアの有効範囲超え | スレーブのノードアドレスを再設定するか、自由割付にて使用する。 |
| - | 赤点滅 | d2 <無効>
| スレーブのI/Oサイズが上限(64byte)を超えている | I/O サイズが上限以内に収まるスレーブをご使用ください。 |
| - | 赤点滅 | d5 <有効>
| スキャンリストに登録されているスレーブが存在しない、または自ユニット(マスタ)のノードアドレスがスキャンリストに登録されている | スキャンリストを確認して問題なければ、以下の項目を検討する。 ・マスタ/スレーブの通信速度が同一か ・ケーブル長(幹線/支線)は適切か ・ケーブルの断線・ゆるみがないか ・終端抵抗が幹線の両端にだけあるか ・ノイズが多くないか |
| - | 赤点滅 | d6 <有効>
| ・スレーブのI/Oデータサイズがスキャンリストの登録内容と一致していない ・スキャンリストに指定されているI/Oサービスをデバイスがサポートしていない ・DeviceNetツールの詳細設定にて、以下の設定にチェックが入っている場合、スキャンリストの登録とスレーブの内容が一致していない ①ベンダー ②デバイスタイプ ③プロダクトコード ④コネクションパス | スキャンリストの確認と、スレーブの点検を実施後、スキャンリストを再作成する。 |
| - | 赤点滅 | d9 | マスタ機能におけるリモートI/O通信でタイムアウト発生 (スレーブからのレスポンスが連続6回タイムアウト) | 以下の項目を検討する。 ・マスタ/スレーブの通信速度が同一か ・ケーブル長(幹線/支線)は適切か ・ケーブルの断線・ゆるみがないか ・終端抵抗が幹線の両端のみにあるか ・ノイズが多くないか |
| - | 赤点滅 | L9 | スレーブ機能におけるリモートI/O通信でタイムアウトが発生 |
②ネットワークに関する異常
|
LED表示状態
| 7セグメント LED表示 | 異常内容 |
処置
|
| MS | NS |
|
-
| 赤点滅 または 消灯 *2 | E0 | ネットワークから通信電源が正常に供給されていない | ネットワーク電源と、ネットワークケーブルの配線を確認する。 |
| - | E2 | 以下の原因により、送信要求が正常に完了しなかった。 ・ネットワーク上にスレーブなどのデバイスが1 台も存在しない ・通信速度の設定がすべてのノードで一致していない ・CAN コントローラが異常 | 以下の項目を検討する。 ・マスタ/スレーブの通信速度が同一か ・ケーブル長(幹線/支線)は適切か ・ケーブルの断線・ゆるみがないか ・終端抵抗が幹線の両端のみにあるか ・ノイズが多くないか |
| - | 赤点灯 | F0 | マスタのノードアドレスが、他のノードのノードアドレスと重複している | ・他ノードのノードアドレスを確認する。 ・重複しないように再設定後DRMユニットをリスタートする。 |
| - | 赤点灯 | F1 | Busoff(異常多発による通信停止)を検知 | 以下の項目を検討する。 ・マスタ/スレーブの通信速度が同一か ・ケーブル長(幹線/支線)は適切か ・ケーブルの断線・ゆるみがないか ・終端抵抗が幹線の両端にだけあるか ・ノイズが多くないか |
*2.リモートI/O 通信中に発生した場合は赤点滅。それ以外で発生した場合は消灯。
③メモリアクセスに関する異常
|
LED表示状態
| 7セグメント LED表示 | 異常内容 |
処置
|
| MS | NS |
|
赤点滅
| - | E6 | 不揮発性メモリに保存されているメッセージ監視タイマの内容に異常がある | DeviceNetツールでメッセージ監視タイマを再登録する。 |
| 赤点滅 | - | E7 | 不揮発性メモリに保存されているスレーブスキャンリストの内容に異常がある | スレーブ機能を無効とし、割り付けを再設定した後、有効とする。 または、DeviceNetツールでスレーブスキャンリストを再設定する。 |
| 赤点滅 | - | E8 | 不揮発性メモリに保存されているマスタスキャンリストの内容に異常がある | スキャンリストをクリア後、再びスキャンリストの登録を行う。 または、DeviceNetツールでマスタスキャンリストを再設定する。 |
| 赤点滅 | - | E9 | ユニット内部の不揮発性メモリそのものに異常がある | 再発する場合は、ユニットを交換する。 |
| 赤点灯 | 消灯 | F8 | EEPROMのメモリ異常 | DRMユニットを交換する。 |
| 赤点灯 | 消 | F9 | DRMユニットの初期処理中にRAMチェックで異常発生 | DRMユニットを交換する。 |
④CPUユニットとのやり取りやDRMユニットに関する異常
|
LED表示状態
| 7セグメント LED表示 | 異常内容 |
処置
|
| MS | NS |
|
赤点滅
| 消灯 | H1 | ユニット番号が他のユニットと重複している | ユニット番号を正しく設定し直し、DRMユニットをリスタートする。 |
|
赤点滅
| 消灯 | H2 | CPU ユニットが不良 | 再起動しても再発する場合はCPUユニットを交換する。 |
|
赤点灯
| 消灯 | H3 | DRMユニットが不良 | 他のCPUユニットに装着しても同じ異常となる場合はDRMユニットを交換する。 |
|
赤点滅
| 消灯 | H4 | ノードアドレスロータリスイッチの設定に誤り(64 以上)がある | ノードアドレスを正しく設定し直して、DRMユニットをリスタートする。 |
|
赤点滅
| 消灯 | H5 | 通信速度の設定に誤りがある | 通信速度を正しく設定し直して、DRMユニットをリスタートする。 |
|
赤点滅
| 消灯 | H6 | CPU ユニットが不良 | 再起動しても再発する場合はCPUユニットを交換する。 |
|
赤点滅
| 消灯 | H7 | CPU ユニットのI/O テーブルに登録されていない | I/Oテーブルを作成する。 |
| 赤点滅 | - | H8 | 簡易バックアップ機能において、メモリカードからのリストアに失敗した | メモリカードのデータが正しくない可能性あり。 バックアップ操作が正常に完了したことを確認し、リストアを行う。 |
| 赤点滅 | - | HA | ルーチングテーブルの読み出しでパリティエラーが発生した | CPUユニットにルーチングテーブルを再登録して、CPUユニットを再起動する。 再発する場合はCPUユニットを交換する。 |
| 赤点滅 | - | Hb | ルーチングテーブルの読み出しがタイムアウトした | CPUユニットにルーチングテーブルを再登録して、CPUユニットを再起動する。 再発する場合はCPUユニットを交換する |
| 赤点滅 | - | HC | ルーチングテーブルの内容に異常があった | CPU ユニット内のルーチングテーブルを正しく設定し直した後、DRMユニットをリスタートする。 |
| 赤点滅 | - | Hd | マスタスキャンリストまたはスレーブスキャンリストで設定されたI/O エリアがCPUユニットに存在しない (異なる機種に装着したことでEM バンク数が変わったり、EM エリアをファイル化することで発生) | マスタスキャンリスト、またはスレーブスキャンリストを確認し、正しい割付で再設定する。 |
| 赤点滅 | - | HE | CPU ユニットからのサービスが一定時間なし (通常は11sで監視) | CPUユニットの動作環境を見直す。 |
| 赤点滅 | - | HF | CPU ユニットでWDT異常が発生 | CPUユニットを交換する。 |
| 赤点滅 | - | E4 | C200HW-DRM21-V1のみで発生。 DeviceNetツールなしで、マスタユニットが2台以上装着されているか、SYSBUS親局またはI/Oリンクユニットが同時装着されている | DeviceNetツールでスキャンリストを設定する。 |
| 赤点滅 | - | E5 | CVM1-DRM21(-V1)のみで発生。 ルーチングテーブルの内容に異常があった | CPU ユニット内のルーチングテーブルを正しく設定し直した後、DRMユニットをリスタートする。 |
| 赤点滅 | - | F3 | ディップスイッチの設定に誤りがある | スイッチ設定を確認後、DRMユニットをリスタートする。 |
| 赤点滅 | - | F4 | C200HW-DRM21のみで発生。 マスタユニットが2台以上装着されているか、SYSBUS親局が同時装着されている | ユニットの構成を変更後、PLC本体を再起動する。 |
| 赤点滅 | | F5 | 電源投入後、CPUユニットとの初期処理で異常が発生した | 以下の項目を点検後、DRMユニットをリスタートする。 ・CPUユニットのI/Oテーブル ・CPUユニットの異常履歴 ・DRMユニットのユニット番号 |
| 赤点滅 | | F6 | 共有メモリへのアクセス権監視タイマのタイムアウト、または、ハンドシェーク異常 | 以下の項目を点検後、DRMユニットをリスタートする。 それでも復旧しないときはDRMユニットを交換する。 ・CPUユニットの動作状態 ・IOSP命令の使用方法 ・CPU高機能サービス設定 ・ノイズ環境 |
⑤ソフトスイッチ操作での異常
|
LED表示状態
| 7セグメント LED表示 | 異常内容 |
処置
|
| MS | NS |
|
-
| - | C0 | CPU ユニットが「プログラム」モード以外のため、ソフトスイッチの操作に失敗した | CPUユニットを「プログラム」モードにしてから、ソフトスイッチの操作を再実行する。 |
| - | - | C2 | 要求を処理できる状態にない、または要求された状態ですでに動作しているためソフトスイッチの操作に失敗した *3 | 30秒後、自動的にC2の表示は消灯します。 または、新たにソフトスイッチ操作に成功すると、C2の表示は消灯します。 |
| - | - | C3 | スキャンリストに登録すべきスレーブが1台も存在してしない | スレーブの接続と加入を確認してから、スキャンリストを再登録する。 |
| - | - | C4 | 構成異常が発生しているため、ソフトスイッチの操作に失敗した | 構成異常の要因(d0~d2の項を参照)を取り除き、異常が発生していないことを確認してから、スキャンリストを再登録する。 |
| - | - | C5 | ユーザ設定で指定されたパラメータに異常があり、要求された設定ができなかった | ユーザ設定でのパラメータを確認してから、ソフトスイッチの操作を再実行する。 |
| - | - | C6 | 複数のソフトスイッチが同時にON された または、ひとつのソフトスイッチ処理が完了しないうちに、他のスイッチがONされた | 1つずつソフトスイッチ操作を再実行する。 |
| - | - | CA | すでにスキャンリストの操作中 | スキャンリストの操作が完了したことを確認してから、スキャンリストの登録またはクリアを再実行する。 |
*3.ソフトスイッチ操作でユニット状態異常が発生する主な要因は以下のとおりです。
・マスタ機能停止状態で、マスタ機能に関するソフトスイッチを操作した(マスタ機能有効スイッチを除く)
・スキャンリスト有効状態で、スキャンリスト無効でのみ機能するスイッチを操作した(スキャンリスト有効、固定割付エリア設定)
・スキャンリスト停止状態で、スキャンリスト有効でのみ機能するスイッチを操作した(スキャンリストクリア、ユニット設定ファイルのバックアップ操作)
・スレーブ機能停止状態で、スレーブ機能に関するソフトスイッチを操作した(スレーブ機能有効スイッチを除く)
表示内容と処置について詳細は「
CVM1-DRM21-V1/C200HW-DRM21-V1 DeviceNetマスタユニット ユーザーズマニュアル (SBCD-312)」「7-1 LED 表示の意味と異常時の処置」 をご参照ください。
(マニュアルのダウンロードには無料の会員登録、ログインが必要です。 )
【補足】
<DeviceNet用のツールソフトについて>
DeviceNetのネットワーク管理ツールソフトとして、FA統合ツールパッケージCX-Oneに同梱された、CX-Integratorと、単品ツールのDeviceNet Configurator(WS02-CFDC1-J)があります。
CVM1-DRM21(-V1)、C200HW-DRM21(-V1)はDeviceNet Configuratorに対応しています(CS1W-DRM21(-V1)、CJ1W-DRM21は、CX-Integratorに対応します)。