H3Yを注文する際に必要な電源電圧と時間仕様の指定について、電源電圧仕様、時間仕様の説明と形式例を紹介します。
H3Yは形式だけで注文できますか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
H3Y(N)-2、H3YN-21のソケット、保持金具の形式を教えてください。 18.46K表示数 リレーを注文する際、形式の指定だけで良いですか? 1.3K表示数 H3Y(N)-4(1)(-Z)のソケット、保持金具の形式を教えてください。 6.46K表示数 MY□-GS(-R)、MY□Jを注文することはできますか? 13.48K表示数 E2B-□□□-□1を注文することはできますか? 5.21K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット