セーフティコントローラに使用するソフトウェアの対応OSを教えてください。
セーフティコントローラ NE1A/NE0A、G9SP、NX-SLのソフトウェア WS02-CFSC1の対応OSの一覧を示します。
セーフティコントローラ NE1A/NE0A、G9SP、NX-SLのソフトウェア WS02-CFSC1の対応OSの一覧を示します。
セーフティ・リレーユニット G9SAの「リミットスイッチ1ch入力/マニュアルリセット」の接続例を紹介します。
G9SPが電源起動時に運転モードになる(自動運転モード/起動時運転モード)設定方法をご説明します。
G9SXのERRランプが点滅している場合のユニット状態と対処方法を説明します。
G9SXの補助出力をPLCに接続する方法について説明します。
G9SAの形式の末尾に-300がつく形式の仕様をご説明します。
コネクタタイプのEE-SX47、EE-SX67に使用するコネクタ EE-1001とEE-1009の違いと、コネクタコード EE-1006とEE-1010の違いについて説明します。
リセットスイッチの操作のタイミングについてご説明します。
G9SAでK1ランプのみ、もしくはK2ランプのみが消灯している場合の状態とその対処方法を説明します。
「強制ガイド接点構造」の用語解説です。G7SAを例として構造図を掲載しています。
G9SX-SMで、モータの停止状態を判断する基準を解説します。
G9SXの出力がONしないときの対処を説明します。
セーフティ・リレーユニット G9SA-301AC/DC24V、非常停止用押ボタンスイッチ A165E A22E を用いた、2ch入力/マニュアルリセットの回路例 を紹介します。
G5シリーズACサーボ(R88D-KN)で7セグメント表示が「st」になった場合の対処方法を説明します。
一般リレーの接続可否について回答します。
G9SB-3010 DC24V を用いた、リミットスイッチ2ch入力/オートリセットの回路例を紹介します。
セーフティ・リレーユニット G9SA-TH301 AC/DC24Vを用いた2ハンド入力の回路例を紹介します。
セーフティ・リレーユニット G9SA-301 AC/DC24V、セーフティ・リミットスイッチ D4B-N、D4N、D4Fを用いたリミットスイッチ2ch入力/オートリセットの回路例を紹介します。
「インバース入力」の用語解説です。
「プラスコモン入力」の用語解説です。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。