F3SJ-Bでミューティング機能使用時、マニュアルリセットモードで使用することはできますか?
マニュアルリセットモードで使用する方法としてセーフティコントロールユニットを使用する方法、F3SJ-Aシリーズを使用する方法を紹介します。
マニュアルリセットモードで使用する方法としてセーフティコントロールユニットを使用する方法、F3SJ-Aシリーズを使用する方法を紹介します。
セーフティライトカーテンの制御出力が入光時ON固定である理由の説明と、補助出力があるF3SG-SR/F3SG-PGの紹介です。
「有効開口角(指向角)」の用語解説です。F3SJ-Aシリーズを例に、光軸センターラインを軸とする回転、あおり方向の回転について説明します。
IEC61496-2によるセーフティセンサ/セーフティライトカーテンの有効開口角(指向角)に対する要求事項について説明します。
IEC61496-1/JIS B 9704-1で規定されているESPE(電気的検知保護設備)の用語解説です。概要と安全度タイプ2~タイプ4について説明します。
セーフティライトカーテン F3SN-A/F3SHシリーズとコントロールユニットF3SP-B1Pとの組み合わせによるマニュアルリセット時の配線図です。
セーフティライトカーテン F3SN-Bとコントロールユニット F3SP-B1Pとの組み合わせによるオートリセット時の配線図です。
セーフティライトカーテン F3SN-Bとコントロールユニット F3SP-B1Pとの組み合わせによるマニュアルリセット時の配線図です。
セーフティライトカーテン F3SN-A / F3SHとセーフティリレー G7SAシリーズとの組み合わせによるオートリセット時(外部リレーモニタ機能使用時、不使用時)の配線図です。
セーフティライトカーテン F3SN-A/F3SHとコントロールユニット F3SP-B1Pとの組み合わせによるオートリセット時(外部リレーモニタ機能使用時、不使用時)の配線図です。
「スタート/リスタートインターロック」の用語解説です。
F3SJ、F3SG-RA-01TS / F3SG-RA-02TS、F3SG-SR、F3SG-Rのスパッタ保護カバーを使用する用途、目的、注意点を紹介します。
F3SJ、F3SGシリーズ等のセーフティライトカーテンとエリアセンサの使用目的の違いについて説明します。
「インターロック機能」の用語解説です。機能の概要、種類(、起動インターロック、再起動インターロック)、リセット方法の種類(オートリセット、マニュアルリセット、プリリセット)について説明します。
「セルフテスト」の用語解説です。
「フィックスブランキング機能」の用語解説です。
「補助出力(ノンセーフティ出力)」の用語解説です、。F3SJ-A、F3SJ-B、F3SG-RAシリーズを例に説明します。
F3SJ、F3SGシリーズ等の制御出力が入光時ON出力を採用している理由について説明します。
コントロールユニット F3SP-B1Pの主な使用目的、配線例を紹介します。
「自己診断機能」の用語解説です。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。