プログラムリレー ZENで常時ONする接点をプログラムで使用する方法を教えてください。
コイルを母線から接続線のみで接続する方法を紹介します。
コイルを母線から接続線のみで接続する方法を紹介します。
プログラムリレー ZENにて、正転スイッチと逆転スイッチが同時に入ったときの動作と、同時に入る場合の推奨プログラムを紹介します。
ZENの日渡り動作の可否(例えば、毎週、火曜日の8時15分から金曜日の17時30分までONする)について説明します。
ZENで、接点がOFFしたとき、1サイクルのみONする (立ち下がり微分) プログラム例(参考)を紹介します。
ZEN CPU ユニット、ZEN サポートソフトのバージョンと機能の一覧です。
ZENとPLCそれぞれの動作について説明します。
プログラムリレー ZENのLCDタイプのサイクルタイムについて説明します。
ZENでプログラム開始時(電源ON時)に、1サイクルのみONするプログラム例(参考)を紹介します。
LCDタイプのCPUユニットでのタイマなどの設定値を変更について説明します。
「ドライバのインストールやZENサポートソフト、ZEN本体の設定が正常に行われていない」「 サポート外のケーブル、OS環境で使用している」場合の対応について説明します。
SYSMACminiのSP20やSP10と接続可能なプロコンの形式、オプション品などをご紹介します。
ZEN-CIF01またはZEN-CIF01とCS1W-CIF31の組み合わせを紹介します。
サポートソフト ZEN-SOFT01-V4とパソコン接続ケーブル ZEN-CIF01、RS232C→USB変換ケーブル CS1W-CIF31のご紹介です。
時間単位「S」「M:S」「H:M」の設定範囲の一覧です。
ZEN用のサポートソフトの機能、使用環境等を紹介します。
NPNタイプのセンサの接続可否について説明します。
ZEN 液晶画面付きCPUユニットのカレンダタイマの機能について説明します。
プログラムリレー ZENのウィークリータイマの説明と使用例の紹介です。
ZENで接点がONしたとき、1サイクルのみコイルがONする (立ち上がり微分) プログラム例(参考)を紹介します。
使用できないリレー回路と正常に動作するリレー回路を紹介します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。