CP2Eシリーズに搭載されているEthernetポートはEtherNet/IP通信非対応である点について説明します。
CP2EシリーズはEtherNet/IP通信に対応していますか?
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
CS/CJシリーズのEtherNet/IPユニットで「F3」のエラーが発生する原因と対策を教えてください。 8.03K表示数 CS/CJシリーズ EtherNet/IPユニットおよび内蔵EtherNet/IPポートのIPアドレス設定方法を教えてください。 1.48K表示数 EtherNet/IPでタグデータリンクを行いたい。どうすればいいですか? 47.97K表示数 CS/CJのEtherNet/IPユニットにて、ユニット前面の7セグメントLEDにEr d6が出ています。確認方法を教えてください。 2.98K表示数 NJ/NXシリーズ内蔵EtherNet/IPポートの初期(デフォルト)IPアドレスを教えてください。 2.04K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット