E2E、TLシリーズなどの近接センサの寿命、推奨交換時期の規定の有無について説明します。
近接センサの寿命、推奨交換時期を教えてください。
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
タイマ、カウンタ、温度調節器の寿命、推奨交換時期を教えてください。 13.21K表示数 PLC、PTの寿命、推奨交換時期を教えてください。 21.66K表示数 61Fの寿命、推奨交換時期を教えてください。 5.7K表示数 ロータリエンコーダの寿命、推奨交換時期を教えてください。 2.67K表示数 光電センサの寿命を教えてください。 10.86K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット