モータ・リレーSEの倍率設定について説明します。
モータ・リレーSEの電流目盛倍率の考え方と設定手順を教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
SEはモータの定格電流が1A以下のものに使用できますか? 2.99K表示数 CX-Oneの1ライセンスの考え方を教えてください。 3.94K表示数 モータ・リレー SEの制御電源はモータ回路電源と同一でも問題ありませんか? 1.27K表示数 リレーのメンテナンスの考え方を教えてください。 7.62K表示数 モータ・リレーの過負荷要素の動作値は なぜ「電流整定値の115%」なのですか? 4.73K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット