CP2E/CP1Eシリーズのシステム上でI/O接続ケーブル CP1W-CN811の使い方をご説明します。
CP2E/CP1Eシリーズの構成で、I/O接続ケーブル CP1W-CN811を2本使用することはできますか。
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
CS/CJシリーズ 基本I/OユニットのI/O割付を任意のアドレスに行うことはできますか? 9.66K表示数 CJシリーズで、I/Oテーブルを任意にI/O割付を変更する方法を教えてください。 8.09K表示数 CJ1W-ID231に使用可能なコネクタ端子台変換ユニット、I/Oリレーターミナル、接続ケーブルの形式を教えてください。 1.41K表示数 他社製PLCにEtherNet/IPカプラを接続し集合型リモートI/Oを構成している場合のカプラ上のNXユニット構成やI/Oサイズの確認方法を教えてください。 2.15K表示数 CJ1W-ID261に使用可能なコネクタ端子台変換ユニット、I/Oリレーターミナル、接続ケーブルの形式を教えてください。 1.43K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット