CX-Designerのテスト機能を用いて、実機PLCと連携した画面デバッグを行うテスト機能をご案内します。
CX-Designerで、パソコンとCJ2シリーズの実機を接続してテストすることは可能ですか。
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
一緒に閲覧されているFAQ
CX-Designerは Windows11に対応していますか? 1.91K表示数 CX-Designerで一度作成した画面データを別のプロジェクトの画面データとして流用することはできますか? 2.17K表示数 Sysmac Studioで作成したNJのグローバル変数を、CX-DesignerでNS用のタグとして利用することはできますか? 1.36K表示数 CX-Designerでプロジェクトデータを開かず「プロジェクト"(プロジェクト名)"は見つかりません」と出る。考えられる原因と対策を教えてください。 3.69K表示数 CX-Designerで同じ画面データに複数の言語や文字列を割り当てて切り替えて表示することはできますか? 1.73K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット