CX-Designerの画面のコピー/貼り付けの機能を紹介します。
CX-Designerで一度作成した画面データを別のプロジェクトの画面データとして流用することはできますか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
CX-Designerでプロジェクトデータを開かず「プロジェクト"(プロジェクト名)"は見つかりません」と出る。考えられる原因と対策を教えてください。 3.69K表示数 CX-Designerで同じ画面データに複数の言語や文字列を割り当てて切り替えて表示することはできますか? 1.73K表示数 CX-Designerは Windows11に対応していますか? 1.91K表示数 Sysmac Studioで作成したNJのグローバル変数を、CX-DesignerでNS用のタグとして利用することはできますか? 1.36K表示数 CX-Designerで、パソコンとCJ2シリーズの実機を接続してテストすることは可能ですか。 223表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット