".nvf" ファイルを開こうとした際に「Network Configurator for CIP Safetyが必要です」というエラーが出る際の対処方法について説明します。
NE1Aシリーズで拡張子が”.nvf”のファイルをパソコンで開こうとすると、エラーメッセージが出て開けません。対処方法を教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
CX-Programmerでプロジェクトファイルを開こうとすると「*.cxp を開けません」と表示されます。原因と対処方法を教えてください。 110表示数 Sysmac Studioのアップデートファイルを実行した際にエラーメッセージ表示されます。対処方法を教えてください。 1.6K表示数 NE1AシリーズのプロジェクトファイルをNetwork Configurator for DeviceNet Safetyで開こうとすると「予期しないファイル形式です。」が表示されて開けない。考えられる原因と対策を教えてください。 1.86K表示数 NE1Aをプログラミングしたいのですが、Windows11とつながりません。なぜですか? 779表示数 CX-Programmerを使用中、「CPSファイルをインストールしてください」というエラーが出ます。対処方法を教えてください。 5.01K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット