■停止カテゴリ(Stop Category)0/1/2(安全規格一般用語集)
停止カテゴリ 0、1、2についての説明と関連規格の紹介です。
停止カテゴリ 0、1、2についての説明と関連規格の紹介です。
マニュアルリセットモードで使用する方法としてセーフティコントロールユニットを使用する方法、F3SJ-Aシリーズを使用する方法を紹介します。
NX-SIH400とNX-SID800の入力仕様の違いを説明します。
リセット(出荷時設定に戻して再起動)する方法を紹介します。リセット時の注意点も掲載しています。
Windows11に対応しているNetwork Configurator for DeviceNet Safetyのバージョン(Ver)を紹介します。
NE1Aシリーズのプロジェクトファイルに含まれているすべてのデバイスのEDSファイルをPCに登録(インストール)する方法を紹介します。
D4SL-N□□□□の材質を説明します。
Network Configurator for DeviceNet Safetyのインタフェース選択の設定について説明します。
NX-SLで電源投入時のみ、SF_EDMのFBで49200(C030)エラーが発生します。対処方法を教えてください。
接点出力の機器の場合、PNP出力の機器、D40A-2/D40A/D40ZS接続時、E3ZS/E3FS接続時、UM接続時の安全入力の配線長について説明します。
G9SPに非接触ドアスイッチを接続した場合のテスト出力端子等を紹介します。
電磁ロック・セーフティドアスイッチ 、D4NL、D4BL、D4JLについて回答します。D4NL-2CFA-Bを例に接続、動作パターンを紹介します。
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL、D4BL、D4JLについて回答します。D4NL-2BFA-Bを例に接続、動作パターンを紹介します。
安全回路にPLC(プログラマブルコントローラ)やPT(プログラマブルターミナル)を使用できない理由の説明と、セーフティコントローラ NX、NE1A/NE0A、G9SPシリーズの紹介です。
セーフティコントローラ NE1A/NE0A、G9SP、NX-SLのソフトウェア WS02-CFSC1の対応OSの一覧を示します。
WS02-CFSC1-JV3(Network Configurator for DeviceNet Safety)をWindows11へインストールする手順をご案内します。
D40ZとD40A(D40A-1C□)およびD40A-2の混在可能な組み合わせをご紹介します。
非接触式ドアスイッチD40Aシリーズ、D40Zシリーズ、D40A-2の検出方式と対応PLの違いを説明します。
スローアクションとスナップアクションの違いを説明します。
D40Z-1C-Aの形式末尾「A」が表す意味、本体に記載されている形式(アクチュエータ部、スイッチ部)について説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。