Condition Monitoring Configuration Tool(状態監視機器設定ツール)は、下表の機器本体の設定をサポートするソフトウェアです。
| 品名 | 形式 |
| モータ状態監視機器 | K6CM |
| 温度状態監視機器 | K6PM |
| 絶縁抵抗監視機器 | K7GE |
| ヒータ状態監視機器 | K7TM |
| アドバンスド・モータ状態監視機器 | K7DD |
| 電力量モニタ | KM-PM |
モータ状態監視機器K6CMはEIP CPUバージョンによって接続可否が決まります。
| 接続可 | 接続不可 |
| K6CM-CI2M□-EIP (EIP-Ver.1.2) | K6CM-CIM□-EIP (EIP-Ver.1.0/1.1) |
| K6CM-VBM□-EIP (EIP-Ver.1.2) | K6CM-VBM□-EIP (EIP-Ver.1.0/1.1) |
| K6CM-ISM□-EIP (EIP-Ver.1.2) | K6CM-ISM□-EIP (EIP-Ver.1.0/1.1) |
EIP CPUバージョンは本体(下図)赤枠部分に記載があります。

Condition Monitoring Configuration Toolは状態監視機器と接続して、以下の内容を実行することができます。
・状態監視機器の設定
表示画面に沿って直感的に設定することができます。
・ロギング機能 *1
状態監視機器から取得した計測データを、時系列に記録・蓄積できます。
・デジタル保全記録(K7DDのみ)
異常状態の進行の度合いを推測し、装置の状態を記録として残すことができます。
■専用ツールの機能/仕様
| 機能/仕様 | 詳細 |
| 接続台数 | 台数制限なし(PCのスペックに依存) 各機種(K6CM-CI、K6CM-VB、K6CM-IS、K6PM、K7GE、K7TM、K7DD、KM-PM)を1台ずつ、センサやプローブは最大数(K6PMの非接触温度センサ×31台、K7GEプローブユニット×8台、K7TM×2CH)の条件で動作確認をしています(ロギング間隔:最小、ロギング期間:7日間)。 |
| ロギング対象データ | 特徴量、ステータスはいずれも2つまで表示可能。 |
| グラフ表示 | 折れ線 *2 |
| ロギング間隔 | K6CM:なし(*3)、5秒、1分、10分、1時間 K6PM:1分、10分、30分、1時間、6時間 K7GE:1分、10分、30分、1時間、6時間 K7TM:5秒、1分、10分、30分、1時間 K7DD:なし(*3)、5秒、10秒、30秒、1分 KM-PM:なし(*3)、5秒、10秒、30秒、1分 |
| ロギング期間(最大) | 規定なし(PCのスペックに依存) *1 |
| ロギングファイル自動保存 | 不可(手動)。 ロギングファイルは、画面左上の[ファイル]メニューから[プロジェクトの保存]を選択することで保存されます。ロギング停止後、「プロジェクトの保存」を行わないで、右上の「×」で終了した場合、ロギング内容は失われます。 |
| ロギングファイル形式 | CSVファイル |
パソコン~状態監視機器間の 通信方式 | K6CM:Ethernet(Modbus TCP) K6PM:Ethernet(Modbus TCP) KM-PM:Ethernet(Modbus TCP) K7GE、K7TM、K7DD: パソコン~通信変換器 間:Ethernet(Modbus TCP) 通信変換器~状態監視機器 間:RS-485通信(Modbus RTU) RS485-Ethernet通信変換器:MOXA社MGate MB3170で評価済。 (ご注意:RS485-USB通信変換器:LINEEYE社 SI-35USB-2は使用不可。) |
*1 ・本ツールには、計測データを収集、保存するロギング機能も搭載していますが、設定をサポートするための機能であり長期的な運用を想定していません。長期的なデータ収集を行う場合は、用途に応じたシステム(PLC、PTなど)を構築して使用してください。
詳細は、「状態監視機器設定ツール 使用ガイド」の「はじめに」を参照ください。

・ロギング機能の実行中はデータが保存されないため、1週間ごとを目安にロギングを停止し、プロジェクトを保存してください。
定期的に保存せずにロギングを実行し続けると、本ソフトウェアが予期せぬ終了時やメモリ制限到達によるロギング停止時に未保存のデータを失う可能性があります。
・ロギングデータファイル(Logging_***.csv)を編集しないでください。
本ソフトウェアがロギングデータを正常に読み込めなくなる可能性があります。
*2 ロギング(トレンドモニタ)画面において、ロギング開始時刻がグラフ左側で固定となります。
このため、時間経過とともにグラフがスクロールせず、プロット点が上下するだけで変化を監視できない場合があります(ロギング停止後に拡大、縮小、スクロール可能)。ご使用の可否については、導入前に実機にて評価いただくことをお勧めいたします。
*3「間隔」=「なし」のとき、規定はありませんが数百msec程度です(参考値:保証値ではありません)。
ロギングする特徴量の数や監視機器の台数やPC の性能等によっても変わってきます。実機における動作確認が必要です。