透過形、回帰反射形、拡散反射形それぞれの穴を置く位置、径について説明します。
光電センサの光を穴を通して使いたい場合、どの程度の穴をあければ良いですか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
防爆仕様の光電センサ、近接センサ、ファイバセンサはありますか? 5.58K表示数 屋外で使用できる光電センサはありますか? 4.52K表示数 光電センサの寿命を教えてください。 10.89K表示数 回帰反射形光電センサは、どのタイプの反射板でも使用できますか? 6.99K表示数 アンプ内蔵形光電センサのケーブルは、切断/延長できますか? 4.4K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット