将来、増設や変更を行う場合の方法、ワイヤタイプと光タイプによる違いについて説明します。
Controller Linkは、全体をそのまま生かした状態で増設や変更ができますか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
Controller Linkワイヤタイプに使用する推奨ケーブルを教えてください。 2.19K表示数 Controller LinkユニットのユニットVerによる違い、互換性の有無を教えてください。 1.58K表示数 パソコンとPLCとをController Linkの自動設定で通信するには、パソコンの データリンクテーブルの設定は、どうすれば良いですか? 1.89K表示数 PLC間ネットワークにおけるワイヤケーブルと光ファイバケーブルの違いを教えてください。 4.71K表示数 R88D-KNでリニアエンコーダでフルクローズ制御システムを構成する場合、STO機能にて停止しても制御回路が動作状態であればそのまま復旧できますか? 941表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット