センサ径と応答性について説明します。
応答の速い近接センサを教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
■応答時間(近接センサ用語解説) 8.79K表示数 ■応答周波数(近接センサ用語解説) 10.13K表示数 F92Aに使用できる接続スイッチ、近接センサを教えてください。 1.92K表示数 近接センサの寿命、推奨交換時期を教えてください。 5.63K表示数 近接センサの種類と原理を教えてください。 32.17K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット