温度調節器(デジタル調節計)に原因がある場合と、温度センサ、アプリケーションに原因がある場合があります。下表をご覧ください。
■ 主な原因
(表1) 温度調節器(デジタル調節計)起因
(表2) 温度センサ起因
(表3) アプリケーション起因
(表1) 温度調節器(デジタル調節計)起因
| 原因 | 対策 |
| ①入力種別が正しく設定されていない。 | ・接続している温度センサにあわせて入力種別を設定してください。 |
| ②(熱電対の場合)温度センサの極性が正しく接続されていない。 | ・極性を合わせて接続してください。極性が逆になっていると、プラス温度を測定しているときにマイナス温度を表示するなどの現象が発生します。 |
| ③入力補正値、入力傾き補正係数が設定されている。 | ・入力補正値を「0」にして様子を見てください。補正値分だけ、実際の測定温度よりも高くまたは低く表示されます。 ・入力傾き補正係数を「1.000」にして様子を見てください。希望の表示値にならない場合は、再度、傾き補正係数を設定してください。 ・入力補正値が0、入力傾き補正係数が1.000の状態で希望の表示値にならない場合は、再度、設定してください。補正の方法については、関連FAQをご参照ください。 |
| ④温度単位が正しく設定されていない。 | ・正しい温度単位に設定してください。例えば摂氏(℃)で表示したい場合に、華氏(°F)に設定されていると、摂氏(℃)×9/5+32で表示されます。 |
(表2) 温度センサ起因
| 原因 | 対策 |
| ⑤(熱電対の場合)センサが断線しかかっている。 | ・新しいセンサに交換してください。 時おり、飛び跳ねるような温度表示をする傾向があります。 |
| ⑥(熱電対の場合) 補償導線以外のケーブルで延長している。 | ・ご使用の熱電対にあわせた補償導線で接続してください。補償導線についてはこちらのFAQをご覧ください。熱電対は、異金属が混じると温度誤差が生じます。 |
(表3) アプリケーション起因
| 原因 | 対策 |
| ⑦温度センサの取りつけ位置が、ヒーターやファンなど制御機器から離れている。 | ・取りつけ位置の見直しを行ってください。 水など液体の制御の場合には、センサ取りつけ部の周囲 温度が変化するまでに時間がかかる傾向があります。 温度センサを制御機器の近くに移動させるだけでは、 測定温度に達しない領域が発生することがあります。 槽内の温度が均一になるようにアプリケーション全体の 見直しが必要な場合もあります。 |
| ⑧温度変化にセンサの熱応答が追従できていない。 | ・シース形もしくは保護管径の細いタイプに変更してください。詳細はこちらのFAQをご覧ください。 |
| ⑨ノイズによる影響を受けている。 | ・温度センサの配線は動力線から離してください。周囲の機械を停止させると温度が正常に戻るなど、現象に法則性があります。 (白金測温抵抗体の場合)配線にシールド線を使用してください。 |
■ 代表的な温度調節器
|
シリーズ名
|
形式
|
| E5CD/E5CD-B |
| E5ED/E5ED-B |
| E5□C | E5DC E5DC-B |
| E5GC |
| E5CC E5CC-B E5CC-U |
| E5EC E5EC-B |
| E5AC |
| E5□C-T(プログラムタイプ) | E5CC-T E5AC-T E5EC-T |
| E5□N-H(高性能タイプ) | E5AN-H E5EN-H E5CN-H |
| E5□N-HT(プログラムタイプ) | E5AN-HT E5EN-HT E5CN-HT |
| E5CB | E5CB |
| E5CS/E5CSV |
| E5□N(ベーシックタイプ) | E5AN *1 E5EN *1 E5CN *1 E5CN-U *1 E5GN *2 |
| E5□R | E5AR *3 E5ER *3 |
| E5□R-T(プログラムタイプ) | E5AR-T *3 E5ER-T *3 |
*1 ベーシックタイプ:E5AN、E5EN、E5CN、E5CN-Uは、2017年3月に生産を終了しました。
*2 E5☐Nシリーズのベーシックタイプ:E5GNは、2015年3月に生産を終了しました。
*3 E5☐Rシリーズ、E5□R-Tシリーズは2021年3月に生産を終了しました。
*1~*3 代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。
■ お願い
設定パラメータの詳細、操作手順等については、商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルをダウンロードしてご利用ください。ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です)