I/Oリレーターミナル G7TCのb接点タイプの有無、I/Oターミナルとb接点のI/Oリレーを組み合わせる方法(出力用のみ)の紹介です。
G7TCシリーズにb接点の機種はありますか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
G7TCのソケット(ターミナル)のみ、リレーのみ、端子カバーのみの形式を教えてください。 2.63K表示数 ターミナルリレーでb接点仕様はありますか? 1.63K表示数 G7TC、G70A、G70Vを三菱電機製のPLCに接続するケーブルはありますか? 3.71K表示数 G7TCに使用できる短絡板はありますか? 1.89K表示数 G7TCはACとDCを混在して使用することはできますか? 2.66K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット