積算稼働時間として積算した電源の稼働時間の表示、アラーム設定値に対する表示と出力について説明します。形式ごとの表示/出力機能の有無の一覧も掲載しています。
S8VSシリーズの「積算稼働時間表示」「積算稼働時間出力」とはどの様な機能ですか?
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
アワーメータ(稼働時間計)はありますか? 27.2K表示数 S8VSシリーズの「交換時期お知らせ機能」とはどの様な機能ですか? 9.27K表示数 S8VSシリーズのアラーム出力は正常時ONですか? 3.06K表示数 S8VSで「A01」という表示が出ている。どのような意味ですか? 6.72K表示数 S8FS、S8JX、S8VS、S8ASシリーズの端子台カバーを教えてください。 3.95K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット