H7ET-Nシリーズの時間レンジは2種類あり、形式により異なります。
フル形式をご確認ください。
(フル形式は本体上面に記載しています。詳細はこちらのFAQ をご覧ください。)
●形H7ET-N□ :0.0h~999999.9h / 0.0h~3999d23.9h (切替式)
●形H7ET-N□1:0s~999h59min59s / 0.0min~9999h59.9min (切替式)
設定された時間レンジによって、表示された数字の読み方が変わります。
時間レンジの切替は本体底面のスイッチで設定します。設定方法はこちらのFAQ を参照ください。
表示の読み方は、フル形式、時間レンジ切替スイッチの状態をご確認の上、下表を参照ください。
なお、最大値を超えると自動的に0に戻り、計時を続けます。
■時間レンジと表示の読み方
・表示例の「-」は実際には表示しません。
・最大7桁ですが、ゼロサプレス機能により上位桁の「0」は表示しません。
・本体には単位は表示されません。
付属の単位シール(-hours/-d-h/-h-m/-h-m-s)を貼ってお使いください。
・時間レンジ切替スイッチを変更した場合、現在値は保持しません。
前面のリセットキーを押すか、リセット入力を入れてください。
(表1) 形H7ET-N□
・時間レンジは、0.0h~999999.9h / 0.0h~3999d23.9h 切替式です。
・0.1時間(6分)単位の計測です。1分単位、1秒単位での計測はできません。1分単位、1秒単位をご要望の場合は形H7ET-N□1をお使いください。
| 形式 | 時間レンジ |
表示例
|
●無電圧入力タイプ 形H7ET-N
形H7ET-N-B 形H7ET-N-300
形H7ET-N-B-300 ●電圧入力タイプ 形H7ET-NV
形H7ET-NV-B
形H7ET-NV-H
形H7ET-NV-BH 形H7ET-NV-300
形H7ET-NV-B-300 ●フリー電圧入力タイプ 形H7ET-NFV
形H7ET-NFV-B 形H7ET-NFV-300
形H7ET-NFV-B-300 | 0.0h~999999.9h (初期値) *1  |
「--3520.1」 ⇒ 3520.1時間 ①を表示した後、0.1時間(6分)経過するたびに②、③と変化します。*3 ①「---- 23.9」⇒ 23.9時間(23時間54分) ②「---- 24.0」⇒ 24.0時間(24時間00分) ③「---- 24.1」⇒ 24.1時間(24時間06分)
|
0.0h~3999d23.9h *2  |
「--3520.1」⇒ 35日20.1時間 ①を表示した後、0.1時間(6分)経過するたびに②、③と変化します。*3 *4 ①「---- 23.9」⇒ 0日23.9時間(0日23時間54分) ②「--- 100.0」⇒ 1日00.0時間(1日00時間00分) ③「--- 100.1」⇒ 1日00.1時間(1日00時間06分)
|
(表2) 形H7ET-N□1
・時間レンジは、0s~999h59min59s / 0.0min~9999h59.9min 切替式です。
・0.1分(6秒)または1秒単位の計測です。(時間レンジにより異なります。)
分単位での計測をご要望の場合は、6分単位となりますが、形H7ET-N□をご検討ください。
| 形式 | 時間レンジ |
表示例
|
●無電圧入力タイプ 形H7ET-N1
形H7ET-N1-B ●電圧入力タイプ 形H7ET-NV1
形H7ET-NV1-B 形H7ET-NV1-H
形H7ET-NV1-BH ●フリー電圧入力タイプ 形H7ET-NFV1
形H7ET-NFV1-B 形H7ET-NFV1-300 | 0.0min~9999h59.9min *1  |
「--3520.1」⇒ 35時間20.1分 ①を表示した後、0.1分(6秒)経過するたびに②、③と変化します。*5 ①「---- 59.9」⇒ 59.9分(0時間59分54秒) ②「---100.0」⇒ 1時間00.0分(1時間00分00秒) ③「---100.1」⇒ 1時間00.1分(1時間00分06秒)
|
0s~999h59min59s (初期値) *2  |
「--35201」⇒ 3時間52分01秒 ①を表示した後、1秒経過するたびに②、③と変化します。*6 ①「---5959」⇒ 0時間59分59秒 ②「--10000」⇒ 1時間00分00秒 ③「--10001」⇒ 1時間00分01秒
|
*1 時間レンジ切替スイッチは、凹部を端子台側に設定します。
*2 時間レンジ切替スイッチは、凹部をフロント側に設定します。
*3 最小桁0.1hは6分です。6分ごとに表示が変化します。
*4 「---- 23.9」(23.9時間)を表示した後、0.1時間(6分)経過すると24時間になるため、1日に繰り上がり、表示は「--- 100.0」(1日00.0時間)となります。 例えば「1日と1.0時間」の場合、表示は「101.0」となります。
*5 最小桁0.1minは6秒です。6秒ごとに表示が変化します。「---- 59.9」(59.9分)を表示した後、0.1分(6秒)経過すると60分になるため、1時間に繰り上がり、表示は「--- 100.0」(1時間00.0分)となります。
*6 1秒ごとに表示が変化します。「---5959」(59分59秒)を表示した後、1秒経過すると60分になるため、1時間に繰り上がり、表示は「--10000」(1時間00分00秒)となります。