リセット方法は2つございます。
■リセット方法
①リセットキーを押す。
本体前面にあるリセットキーを押すとリセットされ「0」になります。
(リセットキーを無効にしたい場合は、キープロテクトスイッチをONにしてください。)
②信号入力でリセットする。
リセット入力(3、4番端子)に入力します。
(信号入力によるリセットを行わない場合は、配線しない状態でも問題ありません。)
入力条件は入力タイプごとに異なります。(詳細は関連FAQを参照ください。)
◆無電圧入力タイプ、フリー電圧入力タイプ
リセット信号は無電圧入力です。
3,4番端子間を短絡状態にするとリセットされます。
(電圧を印加すること壊れますのでご注意ください。)
◆電圧入力タイプ
リセット信号は電圧入力です。
3、4番端子間にDC4.5~30Vの電圧を印加してください。3が+、4が-です。
ただし、形式末尾に-300がついている機種はリセットキーがありません。
信号入力でリセットしてください。
また、電池を交換した場合、計数速度切替スイッチ(形H7EC-Nシリーズ)、時間レンジ切替スイッチ(形H7ET-Nシリーズ)の設定を変更した場合は、リセットしてからお使いください。
■本体フロント部

■対象形式
・フル形式は本体上面に記載しています。詳細は
こちらのFAQ を参照ください。
・形H7ER-Nシリーズにはリセットキーおよびリセット入力はありません。パルス入力がなくなった場合、表示が0.0または0になります。
入力 タイプ | バック ライト | リセット キー | トータルカウンタ
形H7EC-Nシリーズ | タイムカウンタ
形H7ET-Nシリーズ | デジタルタコメータ
形H7ER-Nシリーズ |
無電圧 入力 | なし | あり | 形H7EC-N
形H7EC-N-B | 形H7ET-N
形H7ET-N-B
形H7ET-N1
形H7ET-N1-B | - |
| なし | 形H7EC-N-300
形H7EC-N-B-300 | 形H7ET-N-300
形H7ET-N-B-300 | 形H7ER-N
形H7ER-N-B |
フリー 電圧 入力 | なし | あり | 形H7EC-NFV
形H7EC-NFV-B | 形H7ET-NFV
形H7ET-NFV-B
形H7ET-NFV1
形H7ET-NFV1-B | - |
| なし | 形H7EC-NFV-300
形H7EC-NFV-B-300 | 形H7ET-NFV-300
形H7ET-NFV-B-300
形H7ET-NFV1-300 | - |
電圧 入力 | なし | あり | 形H7EC-NV
形H7EC-NV-B | 形H7ET-NV
形H7ET-NV-B
形H7ET-NV1
形H7ET-NV1-B | - |
| なし | 形H7EC-NV-300
形H7EC-NV-B-300 | 形H7ET-NV-300
形H7ET-NV-B-300 | 形H7ER-NV
形H7ER-NV-B
形H7ER-NV1
形H7ER-NV1-B |
| あり | あり | 形H7EC-NV-H
形H7EC-NV-BH | 形H7ET-NV-H
形H7ET-NV-BH
形H7ET-NV1-H
形H7ET-NV1-BH | - |
| なし | - | - | 形H7ER-NV-H
形H7ER-NV-BH
形H7ER-NV1-H
形H7ER-NV1-BH |
- :該当する機種はありません