形H5Sシリーズ、形H5Fシリーズは、あらかじめ休日設定を行うことができます。
祝日、年末年始や夏季休暇、ゴールデンウィークなど、連休になる場合にご利用ください。
■タイムスイッチ 休日の設定
対象形式が多いため、Ctrl + F などでの検索をお奨めします。
| 表 | シリーズ |
| (表1) | デジタルタイムスイッチ 形H5Sシリーズ |
| (表2) | デジタルデイリータイムスイッチ 形H5Fシリーズ |
| (表3) | ソーラータイムスイッチ 形H4KVシリーズ *2 |
| (表4) | デイリータイムスイッチ 形H5Lシリーズ |
| (表5) | モータ式タイムスイッチ 形H2F-Dシリーズ 形H2F-WMシリーズ *3 |
*2
形H4KV-DSA-Rは2022年9月に生産を終了します。*3
形H2F-D、形H2F-WMシリーズは、2015年3月に生産を終了しました。*2 *3
代替品の確認についてはこちらのFAQ をご覧ください。(表1) デジタルタイムスイッチ 形H5Sシリーズ
休日設定を行う方法と、”出力「入」「切」スイッチ”で動作しないようにする方法があります。
| 種類 | 対象形式 | 設定方法 |
| 年間 | 4ch 形H5S-YA4-X 形H5S-YB4-X 形H5S-YA4D-X 形H5S-YB4D-X 形H5S-YFA4-X 形H5S-YFB4-X 形H5S-YFA4D-X 形H5S-YFB4D-X 2ch 形H5S-YA2-X 形H5S-YB2-X 形H5S-YA2D-X 形H5S-YB2D-X 形H5S-YFA2-X 形H5S-YFB2-X 形H5S-YFA2D-X 形H5S-YFB2D-X | 休日設定 | ●概要
日付指定で簡単に一時的な休日(非動作日)(または毎年の休日設定) ができます。 一時的な休日(非動作日)を設定した場合は、対象日が過ぎれば自動的に解除されます。 (一般的な祝日、振替休日などは登録されていませんので、お客様にて設定を行ってください。)
●設定できる期間
休日は設定日より翌々年の12/31までの設定が可能です。
●運転モードでの表示
休日設定された日は「HOLIDAY」が点灯します。
●設定できる数
休日開始日・終了日を1組として設定し、設定できる数は16組です。*1
●注意点
現在年月日を変更すると、休日設定は全て取り消されます。
●設定方法
設定方法は取扱説明書の「休日の設定(年間式)」をご参照ください。取扱説明書は こちらからダウンロードできます。
(無償のユーザー登録が必要です。)
●休日設定の消去
|
| スイッチでの設定 | ”出力「入」「切」スイッチ” で動作しないようにすることができます。詳細はこちらのFAQ をご覧ください。 |
| 週間 | 2ch 形H5S-WA2 形H5S-WB2 形H5S-WA2D 形H5S-WB2D 形H5S-WFA2 形H5S-WFB2 形H5S-WFA2D 形H5S-WFB2D | 休日設定 | ●概要
曜日指定で簡単に一時的な休日(非稼働日)の設定ができます。 対象日を過ぎれば自動的に解除されます。
●設定できる期間
休日は設定日より6日後までの設定が可能です。 (6日を超えて連休とする場合などは、設定できませんので、出力設定切替スイッチの設定をご検討ください。) また、休日設定は直近の曜日での設定です。操作日の7日後以降の休日設定はできません。
 ●運転モードでの表示
休日設定された日は「HOLIDAY」が点灯します。
●注意点
現在曜日の変更をすると、休日設定は全て取り消されます。
●設定方法
設定方法は取扱説明書の「休日の設定(週間式)」をご参照ください。取扱説明書は こちらからダウンロードできます。
(無償のユーザー登録が必要です。)
●休日設定の消去
|
| スイッチでの設定 | ”出力「入」「切」スイッチ” で動作しないようにすることができます。詳細はこちらのFAQ をご覧ください。 |
*1 日数に関わらず、あくまでも開始日と終了日の組み合わせで1組です。
例:開始日:1月1日、終了日:1月3日 ⇨ 1組
開始日:1月1日、終了日:1月1日 ⇨ 1組
開始日:1月1日、終了日:1月8日 ⇨ 1組
(表2) デジタルデイリータイムスイッチ 形H5Fシリーズ
休日設定を行う方法と、”出力「入」「切」スイッチ”で動作しないようにする方法があります。
| 対象形式 | 設定方法 |
形H5F-A 形H5F-B 形H5F-FA 形H5F-FB 形H5F-KA 形H5F-KB 形H5F-KAL | 休日設定 | ●概要
曜日指定で簡単に一時的な休日(非稼働日)の設定ができます。 対象日を過ぎれば自動的に解除されます。
●設定できる期間
休日は設定日より6日後までの設定が可能です。
●注意点
現在曜日の変更をすると、休日設定は全て取り消されます。
動作曜日設定モードで休日に設定されている曜日の設定を変更するとその曜日の休日設定は取り消されます。
●設定方法
設定方法は取扱説明書の「休日(一時的な休み)を設定する」をご参照ください。取扱説明書は、 こちらからダウンロードできます。 (無償のユーザー登録が必要です。)
|
| スイッチでの設定 | ”出力「入」「切」スイッチ” を「OFF」に設定してください。 設定されたプログラムに関係なくOFFします。 ”出力「入」「切」スイッチ” を「OFF」に設定してください。 設定されたプログラムに関係なくOFFします。  |
(表3) ソーラータイムスイッチ 形H4KVシリーズ
| 対象形式 |
動作
|
形H4KV-DSA-R *2 | あらかじめ曜日や期間を指定して非稼動にすることはできません。 設定されたプログラムに関係なく、手動で強制的動作をOFFにすることはできます。手動ボタンで「切」にしてください。  |
*2 形H4KV-DSA-Rは2022年9月に生産を終了します。代替品の確認については
こちらのFAQ をご覧ください。
(表4) デイリータイムスイッチ 形H5Lシリーズ
| 対象形式 |
動作
|
| 形H5L-A | あらかじめ曜日や期間を指定して非稼動にすることはできません。 設定されたプログラムに関係なく、手動で強制的に動作をOFFにすることは できます。 マニュアルスイッチ([ON-RUN-OFF]スイッチ)をOFFにしてください。  |
(表5) モータ式タイムスイッチ 形H2F-Dシリーズ、形H2F-WMシリーズ *3
| 種類 | 対象形式 | 動作 |
形H2F-D *3 デイリー 24時間 | 同期 モータ式 | 形H2F-D 形H2F-DC 形H2F-DF 形H2F-DFC | あらかじめ曜日や期間を指定して非稼動にすることはできません。 設定されたプログラムに関係なく、手動で強制的に動作をOFFにすることはできます。 マニュアルスイッチ([OFF-AUTO-ON]スイッチ)をOFFにしてください。 (写真は形H2F-WMです。)  |
形H2F-WM *3 ウィークリー 1週間 | クォーツ モータ式 | 形H2F-DM 形H2F-DMC 形H2F-DMF 形H2F-DMFC 形H2F-DM 形H2F-30 形H2F-31 |
クォーツ モータ式 | 形H2F-WM 形H2F-WMC 形H2F-WMF 形H2F-WMFC 形H2F-43 |
*3
形H2F-D、形H2F-WMシリーズは、2015年3月に生産を終了しました。
代替品の確認については
こちらのFAQ をご覧ください。