フォト・マイクロセンサ EE-SXなどのL端子の用途、使い方を説明します。
フォト・マイクロセンサのL端子とは何ですか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
フォト・マイクロセンサの製品に記載されている形式以外の数字とアルファベットは何ですか? 2.36K表示数 フォト・マイクロセンサのケーブルは何mまで延長できますか? 2.28K表示数 フォト・マイクロセンサの寿命を教えてください。 3.31K表示数 フォト・マイクロセンサの動作を教えてください。 4.63K表示数 フォト・マイクロセンサのコードの最小曲げ半径を教えてください。 1.42K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット