機器内蔵用フォト・マイクロセンサをねじ取付する場合のねじサイズ、締め付けトルクを教えてください。
機器内蔵用フォト・マイクロセンサの取付穴径別の、ねじ径、締付トルクの一覧です。
機器内蔵用フォト・マイクロセンサの取付穴径別の、ねじ径、締付トルクの一覧です。
フォト・マイクロセンサの製造ロットNo.の記載について説明します。
フォトマイクロセンサの耐油環境での使用可否と保護構造について説明します。
フォトマイクロセンサの耐水、防水環境での使用可否と保護構造について説明します。
コネクタタイプのEE-SX47、EE-SX67に使用するコネクタ EE-1001とEE-1009の違いと、コネクタコード EE-1006とEE-1010の違いについて説明します。
NPN出力のセンサとPNP出力のセンサを、誤っててれこに繋いだ場合の挙動、不具合を説明します。
フォト・マイクロセンサのロットNoの読み方を説明します。
EE-SX67□(P)、EE-SX67□A、EE-SX67□R、EE-SX67□(P)-WRの仕様の違い(接続方式、出力仕様、動作)について説明します。
コネクタタイプのEE-SX47、EE-SX67に使用するコネクタ(EE-1001、EE-1001-1、EE-1009)、コネクタコード(EE-1006、EE-1010、EE-1010-R)の紹介です。
E2K-L、EE-SPX613、E32-L25T、E32-A01、E32-A02、E32-D36Tのご紹介です。
一部の機種に電源逆接続保護回路、出力短絡保護回路を内蔵している EE-SX95、EE-SX97、EE-SX47/67、EE-SPX303N/403Nシリーズの紹介です。
動作モード切替(入光時ON(ライトオン)/しゃ光時ON(ダークオン))の切替に使用するL端子(桃色(ピンク色)の線)の接続方法を説明します。
EE-SX47/67シリーズを例に、検出位置精度について説明します。
NPN→PNP変換コネクタ EE-2001、EE-2002のご紹介です。それぞれの適合するセンサ形式の一覧を掲載しています。
フォト・マイクロセンサの「検出距離」「応差の距離」の用語解説です。透過形、回帰反射形、拡散反射形、限定反射形それぞれについて説明します。
機器内蔵用と産業装置用との違い(想定している用途、電源電圧、開閉容量など)の比較表です。
EE-SPW□、EE-SX□、EE-SPX□、EE-SPY□などのフォト・マイクロセンサの配線長とその影響について説明します。
コード付コネクタのEE-1010とEE-1010-Rの耐屈曲性の違いについて説明します。
ロボットコード付コネクタ EE-1010-R、EE-1017-Rの耐屈曲性について説明します。耐屈曲試験(ご参考)の結果を掲載しています。
入光時ON(ライトオン)/しゃ光時ON(ダークオン)が可能なEE-67(溝型)、EE-SY671/672(反射形)のご紹介です。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。