"PLC Configuration is invalid"エラーの原因、対策について説明します。
CX-Programmerでファイルを開くと"PLC Configuration is invalid"と エラーが表示されます。原因と対策を教えてください。
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
CX-Programmerを使用中、「CPSファイルをインストールしてください」というエラーが出ます。対処方法を教えてください。 5.01K表示数 CX-Programmerでプロジェクトファイルを開こうとすると「*.cxp を開けません」と表示されます。原因と対処方法を教えてください。 113表示数 CX-Programmerのプログラムチェックでエラーメッセージ「回路が重複しています」が表示されます。対処方法を教えてください。 563表示数 CX-ProgrammerのPLC機種選択でCP2Eシリーズが表示されません。原因を教えてください。 666表示数 SSS(SYSMACサポートソフト)で作成した拡張子[.sp1]のファイルをCX-Programmerで開く方法を教えてください。 2.89K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット