任意の方向で原点復帰したい場合の設定を紹介します。
CJ1W-NC□□4で、任意の回転方向で原点復帰をすることはできますか?
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
CJ1W-NC□8□シリーズで、 軸パラメータの「モータ1回転の指令パルス数」と 「モータ1回転の移動量」の設定を教えてください。 1.83K表示数 CJ/CSシリーズ高速カウンタユニット(CJ1W/CS1W-CT0□1)の入力パルス周波数から回転数を求める方法を教えてください。 2.29K表示数 CQM1/CQM1Hシリーズを置き換える際、CQM1-OD212の代替品としてCJ1W-OD211を使用できますか? 441表示数 CQM1/CQM1Hシリーズを置き換える際、CQM1-OD213の代替品としてCJ1W-OD231を使用できますか? 396表示数 CP1HにCJ1W-EIP21Sを装着できますか。 172表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット