マイクロスイッチ(Z、A、X、V、VXなど)の突入電流耐量の確認方法を説明します。
マイクロスイッチの突入電流耐量を教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
■チャタリング(マイクロスイッチ/リミットスイッチ用語解説) 2.73K表示数 耐熱用・耐寒用のマイクロスイッチ、リミットスイッチはありますか? 8.77K表示数 ドアスイッチに適したマイクロスイッチを教えてください。 4.27K表示数 マイクロスイッチ、リミットスイッチの一般負荷タイプ、微小負荷タイプの使い分けを教えてください。 12.62K表示数 マイクロスイッチの定格負荷、最小適用負荷を教えてください。 13.58K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット