形WL-Nシリーズのヘッドの向きは、以下の手順で変更してください。
(表1) 操作手順
| 手順 | 説明 |
| (1) | 〔ヘッドを外します〕 ヘッド取付ねじ(2本)を取り外します。  |
| (2) | 〔操作用プランジャの位置を合わせます〕 内部にセットされた操作用プランジャを持ち上げ、位置を合わせてセットします。 手で作業しても問題ありません。 プランジャの種類、向きについては、(表2)をご参照ください。  |
| (3) |
〔ヘッドをセットします〕 ご要望の向きにヘッドをセットし、ねじで固定します。 ヘッド締め付けねじの適正締め付けトルクは0.78~0.88N・mです。
・ヘッドの取付方向について ローラ・レバー形は4方向に取付できます。 ローラ・プランジャ形は90°異なった2つの位置にセットすることができます。
|
(表2) 操作用プランジャ
・操作用プランジャの種
山型形状と平型形状の2種類があります。
平型形状の操作用プランジャには三角マークがあります。
(三角マークとヘッドの正面を同じ向きにすると両側動作となります。)

・操作用プランジャの向き
変更後のヘッドの向きに合わせてプランジャをセットしてください。
形WLシリーズと形WL-Nシリーズは、本体、ヘッドに互換性がありませんのでご注意ください。
詳細はこちらのFAQをご覧ください。
| 種類 | 対象形式(代表例) *1 | プランジャの向き (購入時) *2 |
| ローラ・レバー形 | 形WLCA2-N 形WLCA2-LD-N 形WLCA2-LE-N 形WLCA2-2-N 形WLCA2-2LD-N 形WLCA2-2LE-N 形WLCA2-2N-N 形WLCA2-2NLD-N 形WLCA2-2NLE-N 形WLCA2-7-N 形WLCA2-7LD-N 形WLCA2-7LE-N 形WLCA2-8-N 形WLCA2-8LD-N 形WLCA2-8LE-N 形WLMCA2-N 形WLMCA2-LD-N 形WLG2-N *3 形WLG2-LD-N *3 形WLG2-LE-N *3 形WLMG2-N *3 形WLMG2-LD-N *3 |  |
形WLGCA12-N *3 形WLGCA12-LD-N *3 形WLGCA12-LEN *3 形WLGCA2-N *3 形WLGCA2-LD-N *3 形WLGCA2-LEN *3 形WLMGCA2-□-□-N *3 | 2015年5月以前生産分 |  |
| 2015年6月以降生産分 |  |
| 可変ローラ・レバー形 | 形WLCA12-N 形WLCA12-LD-N 形WLCA12-LE-N 形WLCA12-2-N 形WLCA12-2LD-N 形WLCA12-2LE-N 形WLCA12-2N-N 形WLCA12-2NLD-N 形WLCA12-2NLE-N 形WLG12-N *3 形WLG12-LD-N *3 形WLG12-LE-N *3 |  |
| 可変ロッド・レバー形 | 形WLCL-N 形WLCL-LD-N 形WLCL-LE-N 形WLCL-2-N 形WLCL-2LD-N 形WLCL-2LE-N 形WLCL-2N-N 形WLCL-2NLD-N 形WLCL-2NLE-N 形WLGL-N *3 形WLGL-LD-N *3 形WLGL-LE-N *3 形WLCAL4-N 形WLCAL4-LD-N 形WLCAL4-LE-N 形WLCAL5-N 形WLCAL5-LD-N 形WLCAL5-LE-N |  |
形WLGCAL4-N *3 形WLGCL-N *3 | 2015年5月以前生産分 |  |
| 2015年6月以降生産分 |  |
*1 -RP60シリーズ、-141シリーズは除きます。
*2 出荷時は両側動作です。片側動作にしたい場合はこちらのFAQをご参照ください。
*3 高感度形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
代替品の確認方法については、こちらのFAQをご覧ください