WL-Nシリーズ、WLシリーズの取付方法を教えてください。
WLシリーズ、WL-Nシリーズの正面取付、背面取付、側面取付について説明します。
WLシリーズ、WL-Nシリーズの正面取付、背面取付、側面取付について説明します。
スパッタ対策形のスイッチ本体(ねじ端子タイプ)とSCコネクタ、コネクタケーブル(耐スパッタケーブル) 、圧着端子の組み合わせを紹介します。
スイッチ、温調、パワーサプライ(電源)、監視機器などのロットナンバーの読み方を説明します。
61F-GPN-V50 の代替品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
パナソニック製リミットスイッチAZ810406の相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
パナソニック製リミットスイッチAZ810416の相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
パナソニック製リミットスイッAZ810816の相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
パナソニック製リミットスイッチAZ8169の相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
アズビル製リミットスイッチ3LS1-Jの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
アズビル製リミットスイッチ2LS1-JECの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
アズビル製リミットスイッチ1LS10-Jの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
アズビル製リミットスイッチ2LS1-Jの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
アズビル製リミットスイッチ 1LS1-JECの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
アズビル製リミットスイッチ 5LS1-Jの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
富士電機製 AL-SS11(PL2H-1)のオムロン相当品と主な相違点を紹介します。
アズビル製 LDVS-5314Sの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
アズビル製 LDVS-5414Sの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
アズビル製 LDVS-5214Sの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
パナソニック製リミットスイッチAZ8112の相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
スイッチのOF(動作に必要な力)、 RF(戻りの力)、 PT(動作までの動き)、OT(動作後の動き)、MD(応差の動き)、TT(全体の動き)、FP(自由位置)、OP(動作位置)などについて説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。