電源オフディレータイマは、タイマの電源が印加されると出力がONします。
タイマの電源がOFFすると計時を開始し、設定した時間後に出力がOFFします。
機種により表示の動作が異なります。(表1) をご覧ください。
なお、電源オフディレー動作ができるデジタルタイマはございません。
電源オフディレータイマはラッチングリレー(キープリレー)を使用しています。
電源がOFFしたあと、タイムアップ時に内部の電解コンデンサでリレーをOFFします。
そのため、最小電源投入時間以上の電源投入が必要です。
形式ごとの時間仕様、最小電源投入時間についてはこちらのFAQ をご覧ください。
(表1) 電源オフディレータイマの動作
・タイムチャートの「出力」は、a接点の動作です。
・形H3CR-A、形H3CR-F、形H3CR-Gシリーズ、形H3DK-M、形H3DK-S、形H3DK-F、形H3DK-Gシリーズ、形H3DT-A、形H3DT-F、形H3DT-Gシリーズは、電源オフディレー動作ができません。
| シリーズ |
形式
|
出力
|
基本動作
|
| 形H3DK-H | 形H3DK-HCS 形H3DK-HDS 形H3DK-HBS 形H3DK-HCL 形H3DK-HDL 形H3DK-HBL *1 | 1c | ●基本動作 タイマの電源が印加されると出力がONします。 タイマの電源がOFFすると出力はONしたまま、計時を開始します。 設定した時間後に出力がOFFします。 ●表示 電源が印加されているとき、通電表示 (形H3DK-H: 、形H3DT-H:PWR)が緑色になります。 ●タイムチャート  |
| 形H3DT-H | 形H3DT-HCS 形H3DT-HCL 形H3DT-HDS 形H3DT-HDL 形H3DT-HBS 形H3DT-HBL *1 | 1c |
| シリーズ |
形式
|
出力
|
基本動作
|
| 形H3CR-H | 形H3CR-H8L *1 |
2c
| ●基本動作 タイマの電源が印加されると出力がONします。 タイマの電源がOFFすると出力はONしたまま、計時を開始します。 設定した時間後に出力がOFFします。 ●表示 出力がONのとき、出力リレーON表示(RyON)が赤くなります。 ●タイムチャート  |
強制リセット付 形H3CR-HRL *1 *2 |
2c
| ●基本動作 タイマの電源が印加されると出力がONします。 タイマの電源がOFFすると出力はONしたまま、計時を開始します。 設定した時間後に出力がOFFします。 ●表示 出力がONのとき、出力リレーON表示(RyON)が赤くなります。 ●リセット *1 信号リセットがあります。 出力中(計時中)にリセット信号がONすると出力はOFFします。 ●タイムチャート  |
強制リセット付 形H3CR-H8RL *1 *2 |
1c
|
*1 形H3DT-Hシリーズ、形H3DK-Hシリーズをご注文の際には、形式の後に電源電圧の指定が必要です。形H3CR-Hシリーズをご注文の際には、電源電圧と時間仕様(SシリーズまたはMシリーズ)の指定が必要です。
*2 強制リセット付の形H3CR-H8RL、形H3CR-HRLは、外部からのリセット信号を入力することで、計時中に動作をリセットしたり、出力を途中でOFFにすることができます。