G7TC、G70D、G70A、G70V、G70Rに使用するバラ線ケーブル XW2Z-RA☐C、XW2Z-RY□C の形式、長さ、ピン配置等を紹介します。
I/Oリレーターミナルに使用するバラ線ケーブルの形式、長さ、ピン配置を教えてください。
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
CJ1W-ID231に使用可能なコネクタ端子台変換ユニット、I/Oリレーターミナル、接続ケーブルの形式を教えてください。 1.43K表示数 XW2Z-RI□C-□、XW2Z-RO□C-□(コネクタ付ケーブル(1対2))の形式、長さ、ピン配置を教えてください。 1.66K表示数 CJ1W-ID261に使用可能なコネクタ端子台変換ユニット、I/Oリレーターミナル、接続ケーブルの形式を教えてください。 1.45K表示数 C200H-ID215に使用可能なコネクタ端子台変換ユニット、I/Oリレーターミナル、接続ケーブルの形式を教えてください。 1.56K表示数 CS1W-ID261に使用可能なコネクタ端子台変換ユニット、I/Oリレーターミナル、接続ケーブルの形式を教えてください。 1.01K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット