■短絡バーの使い方

短絡バーは、下図の赤矢印部分「短絡バー挿入口」に挿入してください。
【段数:1段タイプ】短絡バーの挿入口は1段につき2ヶ所です。

・3極の短絡バーを使用した場合

・用意されている短絡バーの極数(2、3、4、5、10極)に対し、短絡したい極数が足りない場合
複数の短絡バーを組み合わせることで、任意の台数の端子台を短絡させることができます。
【段数:2段タイプ】短絡バーの挿入口は1段につき1ヶ所です。
そのため、1段タイプのように複数の短絡バーを組み合わせ、連続して渡りを取ることはできません。
■短絡バーの取り付け
短絡バー挿入口に短絡バーを挿し、いっぱいまで押し込んでください。

■短絡バーの取り外し
・2~4極
短絡バーの中央付近の溝部にドライバを入れて、取り外してください。
・5極、10極
短絡バーの左端の溝部にドライバを入れて、持ち上げてください。
右端にも同様にドライバを入れて持ち上げてください。その後、取り外してください。

■注意
短絡バーを切断しないでください。側面が樹脂で覆われているため、切断すると絶縁処理がなくなってしまいます。
なお、中間のピンを折って使用することは可能です。

短絡バーは端子(挿入)穴に挿入しないでください。
短絡バーを端子(挿入)穴に誤って挿入した場合、短絡バーが抜けなくなる恐れがあります。
お客様で無理に取り外そうとされますと本体(ソケット等)、短絡バーが破損する恐れがあります。
■短絡バー形式一覧
・外観
(写真は、XW5T-P2.5-□/XW5G-P2.5-□用です。)
例:赤 左から 2極、3極、4極、5極、10極
・短絡バーの定格電流は下表のとおりです。複数の端子台を短絡させる場合、定格電流を超えないようにしてください。
| 形式 | XW5S-P1.5-□ | XW5S-P2.5-□ | XW5S-P4.0-□ |
| 定格電圧 | 500V | 800V |
| 定格電流 | 17.5A | 24A | 32A |
| 対象形式 |
極数
|
短絡バーの形式
|
|
赤
|
青
|
黄
|
・中継用 XW5T-P1.5-1.1-1
XW5T-P1.5-1.1-1BL
XW5T-P1.5-1.1-2
XW5T-P1.5-1.1-2BL
XW5T-P1.5-1.2-1
XW5T-P1.5-1.2-1BL
XW5T-P1.5-2.2-1
XW5T-P1.5-2.2-1BL ・アース用
XW5G-P1.5-1.1-1
XW5G-P1.5-1.1-2
XW5G-P1.5-1.2-1
XW5G-P1.5-2.2-1 |
2
| XW5S-P1.5-2RD | XW5S-P1.5-2BL | XW5S-P1.5-2YL |
| 3 | XW5S-P1.5-3RD | XW5S-P1.5-3BL | XW5S-P1.5-3YL |
| 4 | XW5S-P1.5-4RD | XW5S-P1.5-4BL | XW5S-P1.5-4YL |
| 5 | XW5S-P1.5-5RD | XW5S-P1.5-5BL | XW5S-P1.5-5YL |
| 10 | XW5S-P1.5-10RD | XW5S-P1.5-10BL | XW5S-P1.5-10YL |
・中継用 XW5T-P2.5-1.1-1
XW5T-P2.5-1.1-1BL
XW5T-P2.5-1.1-2
XW5T-P2.5-1.1-2BL
XW5T-P2.5-1.2-1
XW5T-P2.5-1.2-1BL
XW5T-P2.5-2.2-1
XW5T-P2.5-2.2-1BL ・アース用 XW5G-P2.5-1.1-1
XW5G-P2.5-1.1-2
XW5G-P2.5-1.2-1
XW5G-P2.5-2.2-1 |
2
| XW5S-P2.5-2RD | XW5S-P2.5-2BL | XW5S-P2.5-2YL |
| 3 | XW5S-P2.5-3RD | XW5S-P2.5-3BL | XW5S-P2.5-3YL |
| 4 | XW5S-P2.5-4RD | XW5S-P2.5-4BL | XW5S-P2.5-4YL |
| 5 | XW5S-P2.5-5RD | XW5S-P2.5-5BL | XW5S-P2.5-5YL |
| 10 | XW5S-P2.5-10RD | XW5S-P2.5-10BL | XW5S-P2.5-10YL |
・中継用 XW5T-P4.0-1.1-1
XW5T-P4.0-1.1-1BL
XW5T-P4.0-1.1-2
XW5T-P4.0-1.1-2BL
XW5T-P4.0-1.2-1
XW5T-P4.0-1.2-1BL
XW5T-P4.0-2.2-1
XW5T-P4.0-2.2-1BL ・アース用 XW5G-P4.0-1.1-1
XW5G-P4.0-1.1-2
XW5G-P4.0-1.2-1
XW5G-P4.0-2.2-1 |
2
| XW5S-P4.0-2RD | XW5S-P4.0-2BL | XW5S-P4.0-2YL |
| 3 | XW5S-P4.0-3RD | XW5S-P4.0-3BL | XW5S-P4.0-3YL |
| 4 | XW5S-P4.0-4RD | XW5S-P4.0-4BL | XW5S-P4.0-4YL |
| 5 | XW5S-P4.0-5RD | XW5S-P4.0-5BL | XW5S-P4.0-5YL |
| 10 | XW5S-P4.0-10RD | XW5S-P4.0-10BL | XW5S-P4.0-10YL |
■取り付けについて
・複数の端子台を取り付ける際、隣接する端子台は上下逆に取り付けないでください。
隣接する端子台が短絡する恐れがあります。
なお、単体で使用する場合、取り付け方向に規定はありません。
(例えば、1:2の商品の場合、「上が1 下が2」「上が2 下が1」いずれの向きでも問題ありません。)
■DINレールについて
・支持レール PFP-□N□ がございます。
こちらのFAQ をご覧ください。
・アース用端子台を使用する場合は市販のアース用DINレールをご使用ください。