H7EC-N、H7ET-N、H7ER-Nシリーズの計数(計時)入力仕様の無電圧入力タイプ、フリー電圧入力タイプ、電圧入力タイプの入力仕様の概要、条件について説明します。
H7E□-Nの入力仕様の違いを教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
H7E□-Nの電圧入力タイプの配線を教えてください。 2.29K表示数 H7E□-Nのフリー電圧入力タイプの配線を教えてください。 6.63K表示数 1つの入力を複数台のH7E□-Nに入力したい。配線を教えてください。 1.83K表示数 H7E□-Nの無電圧入力タイプの配線を教えてください。 5.32K表示数 H7E□-Nのフル形式は本体のどこに書かれていますか? 1.51K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット