桃色の線はBGS/FGSの切替に使用します。接続方法について説明します。
E3Z-LSの桃色の線はどのように接続すれば良いですか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
EE-SX67のL端子(桃色の線)はどのように接続すれば良いですか? 4.94K表示数 E3Z-LSのBGS/FGSの使い分けを教えてください。 4.34K表示数 E3Z-LSの検出距離を教えてください。 1.25K表示数 E3Z-LSの表示灯の意味を教えてください。 1.32K表示数 E3Z-LSの距離設定ボリウムの調整方法を教えてください。 2.88K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット