距離設定形のE3Z-LSのBGS機能/FGS機能の使い分けについて、事例をあげて説明します。また、形式ごとのBGSで使用する場合、FGSで使用する場合の検出範囲を紹介します。
E3Z-LSのBGS/FGSの使い分けを教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
E3Z-LSの表示灯の意味を教えてください。 1.32K表示数 E3Z-LSの検出距離を教えてください。 1.25K表示数 E3Z-LSの距離設定ボリウムの調整方法を教えてください。 2.88K表示数 E3Z-LSの桃色の線はどのように接続すれば良いですか? 2.58K表示数 ZP-Lのアンプユニット親機/子機の使い分けを教えてください。 2K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット