超音波変位センサ E4PA-Nシリーズと、デジタルパネルメータ(K3HB-X、K3HB-S、K3MA-Jなど)、デジタル調節計(E5□C(E5AC/E5EC/E5CCなど))との組み合わせの紹介です。
タンクの上から水や油の液面検出をしたい。可能な超音波センサはありますか?
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
一緒に閲覧されているFAQ
タンクの上から粉や粒体のレベル検出をしたい。可能な超音波センサはありますか? 3.14K表示数 61F、K7Lで油の検出はできますか? 1.6K表示数 超音波センサ(反射形)はどのような物体を検出できますか? 7.35K表示数 液体(水、薬液、油など)の圧力を測定できる圧力センサはありますか? 3.89K表示数 超音波センサの使用環境に関する注意点を教えてください。 11.04K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット