ZX-EDA11Sの末尾Sの意味を教えてください。
ZX-EDA11 2MとZX-EDA11S 2Mの仕様の違いについて説明します。
ZX-EDA11 2MとZX-EDA11S 2Mの仕様の違いについて説明します。
ZP-Lのレーザ規格クラス2と、形式末尾C付きのクラス1品の相違点について説明します。
ZP-Lの形式末尾CつきとCなしの違いについて説明します。
レーザ光に対してどの面を計測するのか、ビームが当たる位置と計測点について説明します。
LV-NH300のオムロン相当品と主な仕様の比較、相違点を説明します。
ZX-Eのセンサ部とアンプユニット間に使用する専用の延長ケーブルの形式とケーブル長の紹介です。
ZP-Lの親機と子機の選定方法や構成例、子機の取付方法について説明します。
ZP-Lの取りつけ金具の種類と取付イメージについて説明します。
HG-C1200のオムロン相当品と主な仕様の比較、相違点を説明します。
ZX-EDR5T、ZX-ED01T、ZX-ED02T、ZX-EM02T、ZX-EM07MT、ZX-EV04T、ZX-EM02HTの形式有無とTなし形式との違いや仕様について説明します。
ZP-LのLD-OFF入力について、「レーザ投光オフ」が表示される場合の原因を説明します。
ZP-Lのセンサヘッド部、アンプユニット部のケーブル(コード)延長の可否と延長時のケーブル形式について説明します。
幅、厚さなどの寸法を判別し、計測できるセンサ(測長センサ) ZX-GT、ZX-L-Nシリーズを紹介します。
LV-S72のオムロン相当品と主な仕様の比較、相違点を説明します。
LV-S71のオムロン相当品と主な仕様の比較、相違点を説明します。
ZP-L、ZX2、ZX-L-N、ZX-E、ZX-T、ZX-GT、ZX1の「ヒステリシス」の用語解説です。
ZP-L本体アンプユニット部の小数点位置の初期値、表示桁数と変更方法について説明します。
ソフトウェア ZN-SFW11(E)、Smart Monitor V3(ZX-S(F)W11(E))、ZX-GSW11、ZX-GIF□1A、ZN-SFW1□の対応OSと対象センサの一覧です。
IL-1050のオムロン相当品と主な仕様の比較、相違点を説明します。
IL-065のオムロン相当品と主な仕様の比較、相違点を説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。