Sysmac デバイス機能のサポート状況(オムロン製スレーブ、他社製スレーブ)、改変番号および製造番号の確認方法の紹介です。
EtherCATスレーブのリビジョン(ユニットバージョン)の違いによる影響とその確認方法を教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
NJ/NXシリーズコントローラに接続しているEtherCATスレーブのノードNo.を確認する方法を教えてください。 1.67K表示数 NJ/NXシリーズコントローラのバージョンの確認方法を教えてください。 4.39K表示数 Sysmac StudioでEtherCATスレーブのパラメータを読み書きする方法を教えてください。 1.46K表示数 DC機能で時刻同期を行う上でのEtherCATマスタと各スレーブの役割を教えてください。 6.47K表示数 Network ConfiguratorでNX102と他社ユニットのコネクション設定を行い、転送するとき「デバイス種別あるいはリビジョンが異なります」と表示される。解決策を教えてください。 1.96K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット