CPM2C-CIF01-V1と末尾-V1なしではどのような違いがありますか。
CPM2C-CIF01-V1と、末尾に-V1が付いていない形式の仕様の違いについて説明します。
CPM2C-CIF01-V1と、末尾に-V1が付いていない形式の仕様の違いについて説明します。
CPM2Aがバッテリで保持するデータと、フラッシュメモリで保持するデータを説明します。
NX-SLで電源投入時のみ、SF_EDMのFBで49200(C030)エラーが発生します。対処方法を教えてください。
シリアルコミュニケーションユニット/ボードの「任意設定の有無」についてご説明します。
スローアクションとスナップアクションの違いを説明します。
「有効開口角(指向角)」の用語解説です。F3SJ-Aシリーズを例に、光軸センターラインを軸とする回転、あおり方向の回転について説明します。
IEC61496-1/JIS B 9704-1で規定されているESPE(電気的検知保護設備)の用語解説です。概要と安全度タイプ2~タイプ4について説明します。
「スタート/リスタートインターロック」の用語解説です。
「インターロック機能」の用語解説です。機能の概要、種類(、起動インターロック、再起動インターロック)、リセット方法の種類(オートリセット、マニュアルリセット、プリリセット)について説明します。
「セルフテスト」の用語解説です。
「フィックスブランキング機能」の用語解説です。
「補助出力(ノンセーフティ出力)」の用語解説です、。F3SJ-A、F3SJ-B、F3SG-RAシリーズを例に説明します。
「自己診断機能」の用語解説です。
「外部リレーモニタ機能」の用語解説です。
モータなどの動力回路の開閉、遮断用機器に適用される「SCCR値」の用語解説です。
Sysmac Studioのグローバル変数のネットワーク公開属性の違いを解説します。
CX-Programmerで命令語の前に付く動作オプション「@」「%」「!」の意味をご説明します。
E5CD(-B)、E5ED(-B)、E5AC、E5EC(-B)、E5CC(-B)、E5CC-U、E5GC、K8DTなどの「励磁(No)/非励磁(Nc)」の動作について説明します。
CJシリーズ入力ユニットCJ1W-ID211、CJ1W-ID212の仕様の違いをご説明いたします。
G7S、G7SAなどのセーフティリレーと、MY、LY、G2Rなどの一般リレーとの違いを説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。